This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:使用 OpenGL ES 绘制的高 CPU 负载

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/819068/linux-processor-sdk-am437x-high-cpu-load-using-opengl-es-to-draw

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

我使用 AM437X 的 Linux SDK 1.0开发了应用程序。 该应用程序将使用由 Qt 包装的 OpenGL ES 在50ms 内更新屏幕、这会导致大约50%的 CPU 负载过高。

问题是、

SGX530是否支持 OpenGL PBO? 如果不支持、如何在保持屏幕更新周期不变的同时降低 CPU 负载。

2、有人有代码示例吗?