请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 工具/软件:Linux
我使用 AM437X 的 Linux SDK 1.0开发了应用程序。 该应用程序将使用由 Qt 包装的 OpenGL ES 在50ms 内更新屏幕、这会导致大约50%的 CPU 负载过高。
问题是、
SGX530是否支持 OpenGL PBO? 如果不支持、如何在保持屏幕更新周期不变的同时降低 CPU 负载。
2、有人有代码示例吗?