This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM6548:USB 2.0合规性测试

Guru**** 2546190 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/818177/rtos-am6548-usb-2-0-compliance-test

器件型号:AM6548

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生

AM6548设置 USB_DCTL 寄存器的 TSTCTL 位、但未发送预期的测试模式

问题1.

      ?TI 已在 AM6548上完成 USB 2.0合规性测试

问题2.

如果 TI 拥有 应用 手册 和 软件配置 工具  、使 SOC 发送  测试数据包 ?例如 AM335X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题答案如下:

    1)是的、TI 已对 AM65xx 执行 USB2.0合规性测试。

    2) 2)否、尚未提供应用手册或软件工具。 我意识到之前的指导是使用 TSTCTL 寄存器进入测试模式、但是从那时起、我们已经验证了应该使用的 xHCI 兼容方法。 此方法不需要任何特定于 IP 的寄存器、而是使用 xHCI 寄存器集。

    在 Linux 中、我们相应地输入 USB2.0合规性

    (TEST_PACKET)

           –#USB 端口0

    回显“兼容模式:USB 端口0”

    devmem2 0x04010420 w 0xA0

    devmem2 0x04010020 w 0x4

    devmem2 0x04010424 w 0x40000000

           –#USB 端口1

    回显“兼容模式:USB 端口1”

    devmem2 0x04030420 w 0xA0

    devmem2 0x04030020 w 0x4

    devmem2 0x04030424 w 0x40000000