工具/软件:TI-RTOS
尊敬的先生
AM6548设置 USB_DCTL 寄存器的 TSTCTL 位、但未发送预期的测试模式
问题1.
?TI 已在 AM6548上完成 USB 2.0合规性测试
问题2.
如果 TI 拥有 应用 手册 和 软件配置 工具 、使 SOC 发送 测试数据包 ?例如 AM335X
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的问题答案如下:
1)是的、TI 已对 AM65xx 执行 USB2.0合规性测试。
2) 2)否、尚未提供应用手册或软件工具。 我意识到之前的指导是使用 TSTCTL 寄存器进入测试模式、但是从那时起、我们已经验证了应该使用的 xHCI 兼容方法。 此方法不需要任何特定于 IP 的寄存器、而是使用 xHCI 寄存器集。
在 Linux 中、我们相应地输入 USB2.0合规性
(TEST_PACKET)
–#USB 端口0
回显“兼容模式:USB 端口0”
devmem2 0x04010420 w 0xA0
devmem2 0x04010020 w 0x4
devmem2 0x04010424 w 0x40000000
–#USB 端口1
回显“兼容模式:USB 端口1”
devmem2 0x04030420 w 0xA0
devmem2 0x04030020 w 0x4
devmem2 0x04030424 w 0x40000000