This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:MobileNet SSD 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/847132/am5749-mobilenet-ssd-issue

器件型号:AM5749

我使用 Caffe-Jacinto 稀疏训练 MobileNet 来检测行人。 我在计算机上进行了高精度测试。但是当我使用 tidl 导入工具将 MobileNet 转换为 bin 文件时、如下所示:

#默认值- 0
randParams = 0

# 0:Caffe、1:TensorFlow、默认值- 0
modelType = 0

# 0:按 tarininng Framework 进行固定量化、1:按 TIDL 进行动态量化、默认值- 1.
量化样式= 1.

将在舍入为整数时添加# quantRoundadd/100,默认值为-50
quantRoundAdd = 50

numParamBits = 12
0:8位无符号数,1:8位有符号数缺省值-1
InElementType = 1.

inputNetFile ="./MobileNetSSD_deploy.prototxt"
inputParamsFile ="./mobilenet_iter_12000.caffemodel"

outputNetFile ="./MobileNet_288x512net.bin"
outputParamsFile ="./MobileNet_288x512_params.bin"

rawSampleInData = 1.
SampleInData ="./000100_1024x512_BGR.y"
tidlStatsTool ="./eve_test_dl_算法_参考输出"
分层组 ID = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
#conv2dKernelType =0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

然后使用:tidl_model_import.out config_mobile.txt:

=================================================== TIDL 导入-解析================================================

Caffe 网络文件:./MobileNetSSD_deploy.prototxt
Caffe Model File (咖啡因模型文件):./mobilenet_iter_12000.caffemodel
TIDL 网络文件:./mobilenet_288x512net.bin
TIDL 模型文件:./mobilenet_288x512_params.bin
数字输入:1.

卷积层出错:找不到卷积11_mbox_conf 的参数!
为层 conv11_mbox_conf 设置 RAND 内核参数
为层 conv11_mbox_conf 设置 RAND 偏置参数
卷积层出错:找不到卷积13_mbox_conf 的参数!
为层 conv13_mbox_conf 设置 RAND 内核参数
为层 conv13_mbox_conf 设置 RAND 偏置参数
卷积层出错:找不到卷积14_2_mbox_conf 的参数!
为层 conv14_2_mbox_conf 设置 RAND 内核参数
为层 conv14_2_mbox_conf 设置 RAND 偏置参数
卷积层出错:找不到卷积15_2_mbox_conf 的参数!
为层 conv15_2_mbox_conf 设置 RAND 内核参数
为层 conv15_2_mbox_conf 设置 RAND 偏置参数
卷积层出错:找不到卷积16_2_mbox_conf 的参数!
为层 conv16_2_mbox_conf 设置 RAND 内核参数
为层 conv16_2_mbox_conf 设置 RAND 偏置参数
卷积层出错:找不到卷积17_2_mbox_conf 的参数!
为层 conv17_2_mbox_conf 设置 RAND 内核参数
为层转换17_2_mbox_conf 设置 RAND 偏置参数
DetectionOutput 图层出错:找不到 detection_out 的参数!
检测到的层数:70
0、TIDL_DataLayer、数据0、-1、1、 x、x、x、x、x、 x、x、x、0、0、 0、0、0、1、3、 288、512、0、
1、TIDL_ConvolutionLayer、conv0 1、1、1、 0、x、x、x、x、 x、x、x、1、1、 3、288、512、1、32、 144、256、31850496、
2、TIDL_ConvolutionLayer、CONV1/dw 1、1、1、 1、x、x、x、x、 x、x、x、2、1、 32、144、256、1、32、 144、256、10616832、
3、TIDL_ConvolutionLayer、CONV1 1、1、1、 2、x、x、x、x、 x、x、x、3、1、 32、144、256、1、64、 144、256、75497472、
4、TIDL_ConvolutionLayer、conv2/dw 1、1、1、 3、x、x、x、x、 x、x、x、4、1、 64、144、256、1、64、 72、128、5308416、
5、TIDL_ConvolutionLayer、conv2 1、1、1、 4、x、x、x、x、 x、x、x、5、1、 64、72、128、1、128、 72、128、75497472、
6、TIDL_ConvolutionLayer、conv3/dw 1、1、1、 5、x、x、x、x、 x、x、x、6、1、 128、72、128、1、128、 72、128、10616832、
7、TIDL_ConvolutionLayer、conv3 1、1、1、 6、x、x、x、x、 x、x、x、7、1、 128、72、128、1、128、 72、128、150994944、
8、TIDL_ConvolutionLayer、conv4/dw 1、1、1、 7、x、x、x、x、 x、x、x、8、1、 128、72、128、1、128、 36、64、2654208、
9、TIDL_ConvolutionLayer、conv4 1、1、1、 8、x、x、x、x、 x、x、x、9、1、 128、36、64、1、256、 36、64、75497472、
10、TIDL_ConvolutionLayer、conv5/dw 1、1、1、 9、x、x、x、x、 x、x、x、10、1、 256、36、64、1、256、 36、64、5308416、
11、TIDL_ConvolutionLayer、conv5 1、1、1、 10、x、x、x、x、 x、x、x、11、1、 256、36、64、1、256、 36、64、150994944、
12、TIDL_ConvolutionLayer、conv6/dw 1、1、1、 11、x、x、x、x、 x、x、x、12、1、 256、36、64、1、256、 18、32、1327104、
13、TIDL_ConvolutionLayer、conv6 1、1、1、 12、x、x、x、x、 x、x、x、13、1、 256、18、32、1、512、 18、32、75497472、
14、TIDL_ConvolutionLayer、conv7/dw 1、1、1、 13、x、x、x、x、 x、x、x、14、1、 512、18、32、1、512、 18、32、2654208、
15、TIDL_ConvolutionLayer、conv7 1、1、1、 14、x、x、x、x、 x、x、x、15、1、 512、18、32、1、512、 18、32、150994944、
16、TIDL_ConvolutionLayer、conv8/dw 1、1、1、 15、x、x、x、x、 x、x、x、16、1、 512、18、32、1、512、 18、32、2654208、
17、TIDL_ConvolutionLayer、conv8 1、1、1、 16、x、x、x、x、 x、x、x、17、1、 512、18、32、1、512、 18、32、150994944、
18、TIDL_ConvolutionLayer、conv9/dw 1、1、1、 17、x、x、x、x、 x、x、x、18、1、 512、18、32、1、512、 18、32、2654208、
19、TIDL_ConvolutionLayer、conv9 1、1、1、 18、x、x、x、x、 x、x、x、19、1、 512、18、32、1、512、 18、32、150994944、
20、TIDL_ConvolutionLayer、conv10/dw 1、1、1、 19、x、x、x、x、 x、x、x、20、1、 512、18、32、1、512、 18、32、2654208、
21、TIDL_ConvolutionLayer、conv10 1、1、1、 20、x、x、x、x、 x、x、x、21、1、 512、18、32、1、512、 18、32、150994944、
22、TIDL_ConvolutionLayer、conv11/dw 1、1、1、 21、x、x、x、x、 x、x、x、22、1、 512、18、32、1、512、 18、32、2654208、
23、TIDL_ConvolutionLayer、conv11 1、1、1、 22、x、x、x、x、 x、x、x、23、1、 512、18、32、1、512、 18、32、150994944、
24、TIDL_ConvolutionLayer、conv12/dw 1、1、1、 23、x、x、x、x、 x、x、x、24、1、 512、18、32、1、512、 9、16、663552、
25、TIDL_ConvolutionLayer、conv12 1、1、1、 24、x、x、x、x、 x、x、x、25、1、 512、9、16、1、1024、 9、16、75497472、
26、TIDL_ConvolutionLayer、conv13/dw 1、1、1、 25、x、x、x、x、 x、x、x、26、1、 1024、9、16、1、1024、 9、16、1327104、
27、TIDL_ConvolutionLayer、conv13 1、1、1、 26、x、x、x、x、 x、x、x、27、1、 1024、9、16、1、1024、 9、16、150994944、
28、TIDL_ConvolutionLayer、conv14_1、1、1、 27、x、x、x、x、 x、x、x、28、1、 1024、9、16、1、256、 9、16、37748736、
29、TIDL_ConvolutionLayer、conv14_2、1、1、1、 28、x、x、x、x、 x、x、x、29、1、 256、9、16、1、512、 5、8、47185920、
30、TIDL_ConvolutionLayer、conv15_1 2、1、1、 29、x、x、x、x、 x、x、x、30、1、 512、5、8、1、128、 5、8、2621440、
31、TIDL_ConvolutionLayer、conv15_2、1、1、1、 30、x、x、x、x、 x、x、x、31、1、 128、5、8、1、256、 3、4、3538944、
32、TIDL_ConvolutionLayer、conv16_1 2、1、1、 31、x、x、x、x、 x、x、x、32、1、 256、3、4、1、128、 3、4、393216、
33、TIDL_ConvolutionLayer、conv16_2、1、1、 32、x、x、x、x、 x、x、x、33、1、 128、3、4、1、256、 2、2、1179648、
34、TIDL_ConvolutionLayer、conv17_1 2、1、1、 33、x、x、x、x、 x、x、x、34、1、 256、2、2、1、64、 2、2、65536、
35、TIDL_ConvolutionLayer、conv17_2、1、1、 34、x、x、x、x、 x、x、x、35、1、 64、2、2、1、128、 1、1、73728、
36、TIDL_ConvolutionLayer、conv11_mbox_loc 1、1、1、 23、x、x、x、x、 x、x、x、36、1、 512、18、32、1、12、 18、32、3538944、
37、TIDL_FlattenLayer、conv11_mbox_loc_perm 2、1、1、 36、x、x、x、x、 x、x、x、37、1、 12、18、32、1、1、 1、6912、1、
38、TIDL_ConvolutionLayer、conv11_mbox_conf 1、1、1、 23、x、x、x、x、 x、x、x、38、1、 512、18、32、1、6、 18、32、1769472、
39、TIDL_FlattenLayer、conv11_mbox_conf_perm 2、1、1、 38、x、x、x、x、 x、x、x、39、1、 6、18、32、1、1、 1、3456、1、
41、TIDL_ConvolutionLayer、conv13_mbox_loc 1、1、1、 27、x、x、x、x、 x、x、x、41、1、 1024、9、16、1、24、 9、16、3538944、
42、TIDL_FlattenLayer、conv13_mbox_loc_perm 2、1、1、 41、x、x、x、x、 x、x、x、42、1、 24、9、16、1、1、 1、3456、1、
43、TIDL_ConvolutionLayer、conv13_mbox_conf 1、1、1、 27、x、x、x、x、 x、x、x、43、1、 1024、9、16、1、12、 9、16、1769472、
44、TIDL_FlattenLayer、conv13_mbox_conf_perm 2、1、1、 43、x、x、x、x、 x、x、x、44、1、 12、9、16、1、1、 1、1728、1、
46、TIDL_ConvolutionLayer、conv14_2_mbox_loc 2、1、1、 29、x、x、x、x、 x、x、x、46、1、 512、5、8、1、24、 5、8、491520、
47、TIDL_FlattenLayer、conv14_2_mbox_loc_perm 2、1、1、 46、x、x、x、x、 x、x、x、47、1、 24、5、8、1、1、 1、960、1、
48、TIDL_ConvolutionLayer、conv14_2_mbox_conf 2、1、1、 29、x、x、x、x、 x、x、x、48、1、 512、5、8、1、12、 5、8、245760、
49、TIDL_FlattenLayer、conv14_2_mbox_conf_perm 2、1、1、 48、x、x、x、x、 x、x、x、49、1、 12、5、8、1、1、 1、480、1、
51、TIDL_ConvolutionLayer、conv15_2_mbox_loc 2、1、1、 31、x、x、x、x、 x、x、x、51、1、 256、3、4、1、24、 3、4、73728、
52、TIDL_FlattenLayer、conv15_2_mbox_loc_perm 2、1、1、 51、x、x、x、x、 x、x、x、52、1、 24、3、4、1、1、 1、288、1、
53、TIDL_ConvolutionLayer、conv15_2_mbox_conf 2、1、1、 31、x、x、x、x、 x、x、x、53、1、 256、3、4、1、12、 3、4、36864、
54、TIDL_FlattenLayer、conv15_2_mbox_conf_perm 2、1、1、 53、x、x、x、x、 x、x、x、54、1、 12、3、4、1、1、 1、144、1、
56、TIDL_ConvolutionLayer、conv16_2_mbox_loc 2、1、1、 33、x、x、x、x、 x、x、x、56、1、 256、2、2、1、24、 2、2、24576、
57、TIDL_FlattenLayer、conv16_2_mbox_loc_perm 2、1、1、 56、x、x、x、x、 x、x、x、57、1、 24、2、2、1、1、 1、96、1、
58、TIDL_ConvolutionLayer、conv16_2_mbox_conf 2、1、1、 33、x、x、x、x、 x、x、x、58、1、 256、2、2、1、12、 2、2、12288、
59、TIDL_FlattenLayer、conv16_2_mbox_conf_perm 2、1、1、 58、x、x、x、x、 x、x、x、59、1、 12、2、2、1、1、 1、48、1、
61、TIDL_ConvolutionLayer、conv17_2_mbox_loc 2、1、1、 35、x、x、x、x、 x、x、x、61、1、 128、1、1、1、24、 1、1、3072、
62、TIDL_FlattenLayer、conv17_2_mbox_loc_perm 2、1、1、 61、x、x、x、x、 x、x、x、62、1、 24、1、1、1、1、 1、24、1、
63、TIDL_ConvolutionLayer、conv17_2_mbox_conf 2、1、1、 35、x、x、x、x、 x、x、x、63、1、 128、1、1、1、12、 1、1、1536、
64、TIDL_FlattenLayer、conv17_2_mbox_conf_perm 2、1、1、 63、x、x、x、x、 x、x、x、64、1、 12、1、1、1、1、 1、12、1、
66、TIDL_ConcatLayer、mbox_loc 2、6、1、 37、42、47、52、57、 62、x、x、66、1、 1、1、6912、1、1、 1、11736、1、
67、TIDL_ConcatLayer、mbox_conf 2、6、1、 39、44、49、54、59、 64、x、x、67、1、 1、1、3456、1、1、 1、5868、1、
69、TIDL_DetectionOutputLayer、detection_out 2、2、1、 66、67、x、x、x、 x、x、x、69、1、 1、1、11736、1、1、 1、5600、1、
千兆马卡:1.7727

=================================================== TIDL 导入-校准=================================================


正在处理配置文件/tempDir/qunat_stats_config.txt!

运行 TIDL 仿真进行校准。

0、TIDL_DataLayer、0、-1、1、 x、x、x、x、x、 x、x、x、0、0、 0、0、0、1、3、 288、512、
1、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 0、x、x、x、x、 x、x、x、1、1、 3、288、512、1、32、 144、256、
2、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 1、x、x、x、x、 x、x、x、2、1、 32、144、256、1、32、 144、256、
3、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 2、x、x、x、x、 x、x、x、3、1、 32、144、256、1、64、 144、256、
4、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 3、x、x、x、x、 x、x、x、4、1、 64、144、256、1、64、 72、128、
5、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 4、x、x、x、x、 x、x、x、5、1、 64、72、128、1、128、 72、128、
6、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 5、x、x、x、x、 x、x、x、6、1、 128、72、128、1、128、 72、128、
7、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 6、x、x、x、x、 x、x、x、7、1、 128、72、128、1、128、 72、128、
8、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 7、x、x、x、x、 x、x、x、8、1、 128、72、128、1、128、 36、64、
9、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 8、x、x、x、x、 x、x、x、9、1、 128、36、64、1、256、 36、64、
10、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 9、x、x、x、x、 x、x、x、10、1、 256、36、64、1、256、 36、64、
11、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 10、x、x、x、x、 x、x、x、11、1、 256、36、64、1、256、 36、64、
12、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 11、x、x、x、x、 x、x、x、12、1、 256、36、64、1、256、 18、32、
13、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 12、x、x、x、x、 x、x、x、13、1、 256、18、32、1、512、 18、32、
14、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 13、x、x、x、x、 x、x、x、14、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
15、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 14、x、x、x、x、 x、x、x、15、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
16、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 15、x、x、x、x、 x、x、x、16、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
17、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 16、x、x、x、x、 x、x、x、17、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
18、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 17、x、x、x、x、 x、x、x、18、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
19、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 18、x、x、x、x、 x、x、x、19、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
20、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 19、x、x、x、x、 x、x、x、20、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
21、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 20、x、x、x、x、 x、x、x、21、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
22、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 21、x、x、x、x、 x、x、x、22、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
23、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 22、x、x、x、x、 x、x、x、23、1、 512、18、32、1、512、 18、32、
24,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 23、x、x、x、x、 x、x、x、24、1、 512、18、32、1、512、 9、16、
25、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 24、x、x、x、x、 x、x、x、25、1、 512、9、16、1、1024、 9、16、
26、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 25、x、x、x、x、 x、x、x、26、1、 1024、9、16、1、1024、 9、16、
27、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 26、x、x、x、x、 x、x、x、27、1、 1024、9、16、1、1024、 9、16、
28、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 27、x、x、x、x、 x、x、x、28、1、 1024、9、16、1、256、 9、16、
29,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 28、x、x、x、x、 x、x、x、29、1、 256、9、16、1、512、 5、8、
30、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 29、x、x、x、x、 x、x、x、30、1、 512、5、8、1、128、 5、8、
31、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 30、x、x、x、x、 x、x、x、31、1、 128、5、8、1、256、 3、4、
32、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 31、x、x、x、x、 x、x、x、32、1、 256、3、4、1、128、 3、4、
33、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 32、x、x、x、x、 x、x、x、33、1、 128、3、4、1、256、 2、2、
34,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 33、x、x、x、x、 x、x、x、34、1、 256、2、2、1、64、 2、2、
35、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、 34、x、x、x、x、 x、x、x、35、1、 64、2、2、1、128、 1、1、
36,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 23、x、x、x、x、 x、x、x、36、1、 512、18、32、1、12、 18、32、
37、TIDL_FlattenLayer、1、1、 36、x、x、x、x、 x、x、x、37、1、 12、18、32、1、1、 1、6912、
38、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 23、x、x、x、x、 x、x、x、38、1、 512、18、32、1、6、 18、32、
39、TIDL_FlattenLayer、1、1、 38、x、x、x、x、 x、x、x、39、1、 6、18、32、1、1、 1、3456、
40、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 27、x、x、x、x、 x、x、x、41、1、 1024、9、16、1、24、 9、16、
41、TIDL_FlattenLayer、1、1、 41、x、x、x、x、 x、x、x、42、1、 24、9、16、1、1、 1、3456、
42、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 27、x、x、x、x、 x、x、x、43、1、 1024、9、16、1、12、 9、16、
43、TIDL_FlattenLayer、1、1、 43、x、x、x、x、 x、x、x、44、1、 12、9、16、1、1、 1、1728、
44、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 29、x、x、x、x、 x、x、x、46、1、 512、5、8、1、24、 5、8、
45、TIDL_FlattenLayer、1、1、1、 46、x、x、x、x、 x、x、x、47、1、 24、5、8、1、1、 1、960、
46,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 29、x、x、x、x、 x、x、x、48、1、 512、5、8、1、12、 5、8、
47,TIDL_FlattenLayer,1,1,1, 48、x、x、x、x、 x、x、x、49、1、 12、5、8、1、1、 1、480、
48、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、1、 31、x、x、x、x、 x、x、x、51、1、 256、3、4、1、24、 3、4、
49、TIDL_FlattenLayer、1、1、 51、x、x、x、x、 x、x、x、52、1、 24、3、4、1、1、 1、288、
50、TIDL_ConvolutionLayer、1、1、 31、x、x、x、x、 x、x、x、53、1、 256、3、4、1、12、 3、4、
51、TIDL_FlattenLayer、1、1、 53、x、x、x、x、 x、x、x、54、1、 12、3、4、1、1、 1、144、
52,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 33、x、x、x、x、 x、x、x、56、1、 256、2、2、1、24、 2、2、
53、TIDL_FlattenLayer、1、1、 56、x、x、x、x、 x、x、x、57、1、 24、2、2、1、1、 1、96、
54,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 33、x、x、x、x、 x、x、x、58、1、 256、2、2、1、12、 2、2、
55,TIDL_FlattenLayer,1,1,1, 58、x、x、x、x、 x、x、x、59、1、 12、2、2、1、1、 1、48、
56,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 35、x、x、x、x、 x、x、x、61、1、 128、1、1、1、24、 1、1、
57、TIDL_FlattenLayer、1、1、 61、x、x、x、x、 x、x、x、62、1、 24、1、1、1、1、 1、24、
58,TIDL_ConvolutionLayer,1,1,1, 35、x、x、x、x、 x、x、x、63、1、 128、1、1、1、12、 1、1、
59、TIDL_FlattenLayer、1、1、 63、x、x、x、x、 x、x、x、64、1、 12、1、1、1、1、 1、12、
60、TIDL_ConcatLayer、1、6、1、 37、42、47、52、57、 62、x、x、66、1、 1、1、6912、1、1、 1、11736、
61、TIDL_ConcatLayer、1、6、1、 39、44、49、54、59、 64、x、x、67、1、 1、1、3456、1、1、 1、5868、
62,TIDL_DetectionOutputLayer,1,2,1, 66、67、x、x、x、 x、x、x、69、1、 1、1、11736、1、1、1、 5600、
63、TIDL_DataLayer、0、1、-1、 69、x、x、x、x、 x、x、x、0、1、 1、1、5600、0、0、 0、0、
层 ID、inBlkWidth、inBlkHeight、inBlkPitch、outBlkWidth、outBlkHeight、outBlkPitch、numInChs、numOutChs、numLclInChs、numLclOutChs、numProcItrs、numHorBlock numVerinChc、NpitInCht、numBlinSpitch
1 72 52 72 32 24 32 3 32 3 3 1 8 3 6 3744 768 1
2 40 26 40 32 24 32 1 1 1 1 1 1 1 8 6 1040 768 1
3 32 24 32 24 32 32 32 64 32 8 8 1 4 8 6 768 1
4 72 52 72 32 24 32 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3744 768 1
5 32 24 32 24 32 32 64 128 64 8 8 1 8 4 3 768 1
6 40 26 40 32 24 32 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1040 768 1
7 32 24 32 32 24 32 128 128 128 8 8 1 16 4 3 768 1
8 72 40 72 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2880 576 1
9 32 18 32 32 18 32 128 256 128 8 8 1 16 2 576 1
10 40 20 40 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 800 576 1
11 32 18 32 32 18 32 256 256 256 8 8 1 32 2 576 1
12 72 40 72 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2880 576 1
13 32 18 32 32 18 32 256 512 256 8 8 1 32 1 576 1
14 40 20 40 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 576 1
15 32 18 32 32 18 32 512 512 8 8 1 64 1 576 1
16 40 20 40 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 576 1
17 32 18 32 32 18 32 512 512 8 8 1 64 1 576 1
18 40 20 40 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 576 1
19 32 18 32 32 18 32 512 512 8 8 1 64 1 576 1
20 40 20 40 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 576 1
21 32 18 32 32 18 32 512 512 8 8 1 64 1 576 1
22 40 20 40 32 18 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 800 576 1
23 32 18 32 32 18 32 512 512 8 8 1 64 1 576 1
24 40 22 40 16 9 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 880 144 1
25 16 9 16 9 16 16 512 1024 512 8 8 1 64 1 144 144 1
26 24 11 24 16 9 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 264 144 1
27 16 9 16 9 16 9 16 1024 1024 1024 8 8 1 128 1 144 144 1
28 16 9 16 9 16 16 1024 256 1024 8 8 1 128 1 144 144 1
29 40 14 40 16 5 16 256 512 256 8 8 1 32 1 560 80 1
30 16 5 16 5 16 512 128 512 8 8 1 64 1 80 1
31 40 10 40 16 3 16 128 256 128 8 8 1 16 1 400 48 1
32 16 3 16 3 16 3 16 256 128 256 8 8 1 32 1 48 1
33 40 8 40 16 2 16 128 256 128 8 8 1 16 1 320 32 1
34 16 2 16 2 16 256 64 256 8 8 1 32 1 32 1 32 1
35 40 6 40 16 1 16 64 128 64 8 8 1 8 1 240 16 1
36 32 18 32 32 18 32 512 16 512 8 8 1 64 1 576 1
38 32 18 32 32 18 32 512 6 512 8 6 1 64 1 576 1
40 16 9 16 9 16 9 16 1024 24 1024 8 8 1 128 1 144 144 1
42 16 9 16 9 16 1024 16 1024 16 1024 8 8 1 128 1 144 144 1
44 16 5 16 5 16 512 24 512 8 8 1 64 1 80 1
46 16 5 16 5 16 512 16 512 8 8 1 64 1 80 1
48 16 3 16 3 16 16 256 24 256 8 8 1 32 1 48 1
50 16 3 16 3 16 256 16 16 16 8 8 1 32 1 48 1
52 16 2 16 2 16 256 24 256 8 8 1 32 1 32 1
54 16 2 16 2 16 256 16 16 256 8 8 1 32 1 32 1
56 16 1 16 1 16 128 24 128 8 1 16 1 16 16 1
58 16 1 16 1 16 128 16 128 8 8 1 16 1 16 16 1

正在处理帧编号:0

第1层:输出 Q:23,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 31.85,23.30,稀疏度:26.85
第2层:Out Q:9,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 10.62,10.62,稀疏度:0.00
第3层:Out Q:3,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACs = 75.50,63.26,稀疏度:16.21
第4层:输出 Q:6,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 5.31,5.31,稀疏度:0.00
第5层:Out Q:2,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 75.50,73.14,sparsity:3.12
第6层:输出 Q:9,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 10.62,10.62,稀疏度:0.00
第7层:输出 Q:17,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,149.82,稀疏度:0.78
第8层:输出 Q:31,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.65,2.65,稀疏度:0.00
第9层:输出 Q:34,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 75.50,75.50,稀疏度:0.00
第10层:输出 Q:22,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 5.31,5.31,稀疏度:0.00
第11层:输出 Q:58,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,149.82,稀疏度:0.78
第12层:输出 Q:51,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 1.33,1.33,稀疏度:0.00
第13层:输出 Q:95,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 75.50,75.50,稀疏度:0.00
第14层:输出 Q:80,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.65,2.65,稀疏度:0.00
第15层:输出 Q:121,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,150.70,稀疏度:0.20
第16层:输出 Q:107,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.65,2.65,稀疏度:0.00
第17层:输出 Q:131,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,150.99,稀疏度:0.00
第18层:输出 Q:227,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.65,2.65,稀疏度:0.00
第19层:输出 Q:275,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,150.70,稀疏度:0.20
第20层:输出 Q:449,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.65,2.65,稀疏度:0.00
第21层:输出 Q:755,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,150.99,稀疏度:0.00
第22层:输出 Q:498,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.65,2.65,稀疏度:0.00
第23层:输出 Q:778,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,150.61,稀疏度:0.26
第24层:输出 Q:233,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.66,0.66,稀疏度:0.00
第25层:输出 Q:791,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 75.50,75.06,稀疏度:0.59
第26层:输出 Q:346,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 1.33,1.33,稀疏度:0.00
第27层:输出 Q:221,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 150.99,150.99,稀疏度:0.00
第28层:输出 Q:276,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 37.75,36.42,稀疏度:3.52
第29层:输出 Q:139,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 47.19,44.60,稀疏度:5.49
第30层:输出 Q:127,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.62,2.62,稀疏度:0.00
第31层:输出 Q:42,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 3.54,3.54,稀疏度:0.00
第32层:输出 Q:93,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.39,0.39,稀疏度:0.78
第33层:输出 Q:72,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACs = 1.18,1.12,稀疏度:4.88
第34层:输出 Q:66,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.07,0.07,稀疏度:0.00
第35层:输出 Q:59,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.07,0.03,稀疏度:55.56
第36层:输出 Q:193,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 4.72,4.72,稀疏度:0.00
第37层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.01,0.01,稀疏度:0.00
第38层:输出 Q:74,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 1.77,1.77,稀疏度:0.00
第39层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第40层:输出 Q:304,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 3.54,3.54,稀疏度:0.00
第41层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第42层:输出 Q:16,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 2.36,2.36,稀疏度:0.00
第43层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第44层:输出 Q:66,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.49,0.49,稀疏度:0.00
第45层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第46层:Out Q:5,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.33,0.33,稀疏度:0.00
第47层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第48层:输出 Q:61,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.07,0.07,稀疏度:0.00
第49层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第50层:Out Q:2,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.05,0.05,稀疏度:0.00
第51层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第52层:输出 Q:82,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.02,稀疏度:0.00
第53层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第54层:Out Q:2,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.02,稀疏度:0.00
第55层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第56层:输出 Q:139,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.00,稀疏度:0.00
第57层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第58层:Out Q:4,TIDL_ConvolutionLayer,通过#MMACS = 0.00,稀疏度:0.00
第59层:TIDL_FlattenLayer,通过#MMACS = 0.00,0.00,稀疏度:0.00
第60层:Out Q:60,TIDL_ConcatLayer,通过#MMACS = 0.00,稀疏度:-nan
第61层:Out Q:1,TIDL_ConcatLayer,通过#MMACS = 0.00,稀疏度:-nan
第62层:#MMACS = 0.01,0.01,稀疏度:0.00
找到配置列表的末尾!

没有错误。 并在 am5749上运行 ssd_multibox 示例、并替换此配置文件中的 net 和 params bin 文件。例如、

结果不好,照片中的波克斯很乱。例如

请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否按以下方式尝试使用 layersGroupId? 除了 DSP 上的最后三层之外、所有东西都在 EVE 上运行?

    分层组 ID = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha

    我已经尝试  过 layersGroupId 示例、但错误仍然存在、我的网络可视化如下所示、

    然后 结果就像这样、

    对于 layersGroupId、我将尝试更多方法、但其他原因是否会导致此结果?

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您使用的是哪个处理器 SDK 版本? 此外、请共享您的网络和参数二进制文件以及您正在使用的配置。

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    我在  am5749中使用 Processor SDK Linux 06_00_00_07。

    e2e.ti.com/.../tidl_5F00_config_5F00_jdetnet_5F00_voc.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    此文件包括 net 和 params bin 文件。

    e2e.ti.com/.../file.rar

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

     目前、TIDL 不支持 MobileNet SSD 的某些后处理层。 我们预计将于21年第1季度启用对 MobileNet SSD 的支持。  

    此致、

    Manisha