请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 我正在使用 BeagleBone Black 并启动 SD 卡。
引导内核时,会显示** Unrecognized filesystem type **消息。
但内核映像已成功引导。
为什么打印此消息?
删除警告消息需要什么配置?
U-Boot 2019.01-gf95c3e0297-脏(2019年10月21日- 09:20:21 +0900) CPU:AM335X-GP 修订版本2.1 模型:TI AM335x BeagleBone Black DRAM:512 MIB NAND:0 MIB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1 从 FAT...加载环境 网络正常 :eth0:以太网@4a100000 警告:USB_ether MAC 地址不匹配: ROM 中的地址为 DE:AD:BE:EF:00:01 环境中的地址为 F4:E1:1e:ce:D7:49 ,eth1: USB_ether 按任意键停止自动引导: 0 切换到分区#0,确定 mmc1 (第0部分)是 当前设备 SD/MMC,在设备1 上找到**无法识别的文件系统类型**** 无法识别的文件系统类型** 切换到分区#0,确定 mmc0是当前设备 扫描 MMC 0:1... 切换到分区#0、好 的 mmc0是当前器件 SD/MMC、位于器件0 4080128字节在265ms (14.7 MiB/s)内读取 36417字节在4ms (8.8 MIB/s) 内读取###平展器件树状引脚在88000000处 使用0x88000000处的 FDT 引脚 将器件树加载到8fff4000、 结束8fff6c 确定 启动内核...