This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:U-boot 警告

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/849345/processor-sdk-am335x-u-boot-warning

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

我正在使用 BeagleBone Black 并启动 SD 卡。

引导内核时,会显示** Unrecognized filesystem type **消息。

但内核映像已成功引导。

为什么打印此消息?

删除警告消息需要什么配置?

U-Boot 2019.01-gf95c3e0297-脏(2019年10月21日- 09:20:21 +0900)

CPU:AM335X-GP 修订版本2.1
模型:TI AM335x BeagleBone Black
DRAM:512 MIB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1
从 FAT...加载环境 网络正常
:eth0:以太网@4a100000
警告:USB_ether MAC 地址不匹配:
ROM 中的地址为 DE:AD:BE:EF:00:01
环境中的地址为 F4:E1:1e:ce:D7:49
,eth1: USB_ether
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1 (第0部分)是
当前设备 SD/MMC,在设备1
上找到**无法识别的文件系统类型****
无法识别的文件系统类型**
切换到分区#0,确定
mmc0是当前设备
扫描 MMC 0:1...
切换到分区#0、好
的 mmc0是当前器件
SD/MMC、位于器件0
4080128字节在265ms (14.7 MiB/s)内读取
36417字节在4ms (8.8 MIB/s)
内读取###平展器件树状引脚在88000000处
使用0x88000000处的 FDT 引脚
将器件树加载到8fff4000、 结束8fff6c 确定

启动内核... 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sanghyun、

    出现这些警告是因为您的 eMMC 未格式化。

    此致、
    Kemal