This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:OMAP L138优秀资源?

Guru**** 2574265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583868/omapl138b-ep-omap-l138-good-resources

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAPL138TMDSLCDK138

我自己正在从事生物医学研究项目、即个人。 我是物联网工程师。 我是 OMAPL138电路板和应用的新手。 我需要一些与编码、连接输入和输出等相关的良好资源 如果有人建议使用 GitHub 库作为参考、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜测您对-EP 版本不感兴趣。

    但是、目录处理器论坛将为您的问题提供最佳支持。  我将移动帖子。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanket、

    OMAPL138目前支持使用 OMAPL138 LCDK 硬件。 有关评估平台和功能的详细信息、请参阅链接。

      

    对于软件、您当前有许多软件选项可供选择、具体取决于您的操作系统要求。

      

    好消息是、由于您正在开始在此器件上进行新的开发、 我们计划更新此平台的软件、通过将此器件添加到我们将在月底推出的 Processor SDK 产品中、以添加最新的主线 Linux 内核支持和最新的 RTOS 支持以及用于 DSP 的驱动程序。

      

    请提供有关您的应用要求的更多信息、以便我们能够提供更具体的指导、

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rahul Prabhu 先生:
    您能不能建议具有代码和分步说明的小型应用、或者一些用于试验电路板的书籍、例如生成正弦波、过滤音频信号、OMAPL138和 PC 之间的串行通信等
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 Web 上使用多个文本:
    ieeexplore.ieee.org/.../

    smartsystems.eng.fau.edu/.../

    如果您可以等到2017年第2个月、我们将全面更新您希望获得最新 TI RTOS、CCS 支持的所有功能以及 LCDK 硬件支持的主线 Linux。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    您是否更好地了解这种"更新"何时会发生? 我最近已经学习了 TMDSLCDK138、希望获得一些更清晰的资源、了解如何开始编写应用程序以便在 Arm 处理器上的 Linux 上运行、以及一些在 DSP 上运行的应用。 这是我第一次使用 OMAPL138、我很难理解如何开始为其进行开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorden、

    用于该平台的处理器 SDK Linux 计划在2017年第2季度末在 TI.com 上发布。

    目前、此平台支持的软件已打包在 MCSDK1.1中。 下载和文档链接如下所示。
    www.ti.com/.../bioslinuxmcsdk
    文档:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_User_Guide_for_OMAPL138

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul Prabhu
    今日- 2017年第2季度的最后一天。
    用于 OMAP L-138的 MCSDK 的刷新版本如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    我们正在等待系统测试和许可的一些内部批准/签核完成、以便将版本发布到 Web 上。 当前发行版的发行数据将在下周初进行跟踪。  

    我们已经在此处发布了迁移指南、该指南应让您预览发行版中的内容:
    processors.wiki.ti.com/.../C674x_devices

    在发布时收到通知的最简单方法是使用 TI.com 软件产品文件夹中的"通知我"选项订阅更新、如下所示。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    感谢您对此问题的耐心等待。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2017年第2季度何时开始...???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanket、

    该版本已在 TI.com 上提供、也可从 Processor SDK RTOS 文档中获取。

    请查看以下链接:
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    希望这能帮助您快速入门。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了 Linux LCDK。 大小约为238 MB。 但我发现这是一个映像文件、文件名:"omapl138-lcdk-linux-04.00.00.04.img"。  如何在 CCS v7中获取 SDK。 此外、我没有在 TI Resource Explorer 中获取 OMAPL138。 如何在 Resource Explorer 中获取 OMAP L138?  

      另一个疑问是指纹扫描仪在 PCB 上的位置 U26。 我的电路板上没有这种情况。 它是否已取消填充?  如果是、我应该使用哪个指纹扫描仪、 以及 FP 扫描仪所需的电阻电容器组合。  

    地点:

    R200至 R204和 C207。

    从哪里可以获得 OMAP L138板的演示项目代码、即链接?