主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 TMDSLCDK138
我自己正在从事生物医学研究项目、即个人。 我是物联网工程师。 我是 OMAPL138电路板和应用的新手。 我需要一些与编码、连接输入和输出等相关的良好资源 如果有人建议使用 GitHub 库作为参考、这将非常有用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我自己正在从事生物医学研究项目、即个人。 我是物联网工程师。 我是 OMAPL138电路板和应用的新手。 我需要一些与编码、连接输入和输出等相关的良好资源 如果有人建议使用 GitHub 库作为参考、这将非常有用。
Sanket、
OMAPL138目前支持使用 OMAPL138 LCDK 硬件。 有关评估平台和功能的详细信息、请参阅链接。
对于软件、您当前有许多软件选项可供选择、具体取决于您的操作系统要求。
好消息是、由于您正在开始在此器件上进行新的开发、 我们计划更新此平台的软件、通过将此器件添加到我们将在月底推出的 Processor SDK 产品中、以添加最新的主线 Linux 内核支持和最新的 RTOS 支持以及用于 DSP 的驱动程序。
请提供有关您的应用要求的更多信息、以便我们能够提供更具体的指导、
此致、
Rahul
Pavel、
我们正在等待系统测试和许可的一些内部批准/签核完成、以便将版本发布到 Web 上。 当前发行版的发行数据将在下周初进行跟踪。
我们已经在此处发布了迁移指南、该指南应让您预览发行版中的内容:
processors.wiki.ti.com/.../C674x_devices
在发布时收到通知的最简单方法是使用 TI.com 软件产品文件夹中的"通知我"选项订阅更新、如下所示。
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ
感谢您对此问题的耐心等待。
此致、
Rahul
我下载了 Linux LCDK。 大小约为238 MB。 但我发现这是一个映像文件、文件名:"omapl138-lcdk-linux-04.00.00.04.img"。 如何在 CCS v7中获取 SDK。 此外、我没有在 TI Resource Explorer 中获取 OMAPL138。 如何在 Resource Explorer 中获取 OMAP L138?
另一个疑问是指纹扫描仪在 PCB 上的位置 U26。 我的电路板上没有这种情况。 它是否已取消填充? 如果是、我应该使用哪个指纹扫描仪、 以及 FP 扫描仪所需的电阻电容器组合。
地点:
R200至 R204和 C207。
从哪里可以获得 OMAP L138板的演示项目代码、即链接?