This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:Uniflash RNDIS 初始化失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581615/tmdsevm437x-uniflash-rndis-init-fails

器件型号:TMDSEVM437X
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好

  我正在尝试使用 U-Boot 进行 Sitara Uniflash 闪存编程、以便 通过主机 PC 和 EVM 板之间的 USB 接口将电路板编程到 EMMC。 我在 Windows 10和 Ubuntu 16.04 LTS (64位)上尝试过。  

  这两个都失败了。  

  1.对于 Windows、该驱动程序可以枚举 为 Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget、但 Uniflash 无法在状态视图选项卡中找到该器件。

  2. Fox Linux,我遇到以下错误:

[525.637533] RNDIS_HOST 3-1.3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
[525.638149] RNDIS_HOST:探测器3-1.3:1.0失败,错误-110
[525.638640] usbcore:注册的新接口驱动程序 RNDIS_HOST
[530.769052] xhci_hcd 0000:03:00.0:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 0 comp_code 6的一部分
[530.769063] xhci_hcd 0000:03:00.0:查找事件 DMA 000000019c6442d0 TRB-START 000000019c644250 TRB-END 000000019c6442a0 seg-start 000000019c644000 seg-end 000000019c644ff0
[535.876167] RNDIS_WLAN 3-1.3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
[535.877303] RNDIS_WLAN:探测器3-1.3:1.0失败,错误-110
[535.877748] usbcore:注册的新接口驱动程序 RNDIS_WLAN

ifconfig 未显示设备。

我的芯片组版本是 XAM437XAZDN。  我知道有一些与 ROM USB/外设启动相关的勘误表。 但描述不是很清楚。 我是否可以为 EVM 板使用 uniflash 刷写 eMMC。 我们计划使用 AM4378BZDN80 进行生产。 它是否支持?

谢谢


韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XAM437XAZDN 是一个非常早的预量产样片。 此器件既不支持 USB 引导也不支持 EMAC 引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的帮助。 只需确认一下、AM4378BZDN80是否支持 USB 或 EMAC 引导。 它是否支持使用 UniFlash 通过使用 USB (而不是以太网)从主机刷写 EMMC、而无需使用 OnChip Rom 引导加载程序进行其他程序?

    谢谢

    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个 SR1.2器件、它支持两种引导模式。 另请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM437x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    已确认上述 Linux 问题、已知的解决方法是现在使用 Ubuntu 14.04。

    对于 Uniflash、您是否看到:

    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide