主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
你(们)好
我正在尝试使用 U-Boot 进行 Sitara Uniflash 闪存编程、以便 通过主机 PC 和 EVM 板之间的 USB 接口将电路板编程到 EMMC。 我在 Windows 10和 Ubuntu 16.04 LTS (64位)上尝试过。
这两个都失败了。
1.对于 Windows、该驱动程序可以枚举 为 Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget、但 Uniflash 无法在状态视图选项卡中找到该器件。
2. Fox Linux,我遇到以下错误:
[525.637533] RNDIS_HOST 3-1.3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
[525.638149] RNDIS_HOST:探测器3-1.3:1.0失败,错误-110
[525.638640] usbcore:注册的新接口驱动程序 RNDIS_HOST
[530.769052] xhci_hcd 0000:03:00.0:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 0 comp_code 6的一部分
[530.769063] xhci_hcd 0000:03:00.0:查找事件 DMA 000000019c6442d0 TRB-START 000000019c644250 TRB-END 000000019c6442a0 seg-start 000000019c644000 seg-end 000000019c644ff0
[535.876167] RNDIS_WLAN 3-1.3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
[535.877303] RNDIS_WLAN:探测器3-1.3:1.0失败,错误-110
[535.877748] usbcore:注册的新接口驱动程序 RNDIS_WLAN
ifconfig 未显示设备。
我的芯片组版本是 XAM437XAZDN。 我知道有一些与 ROM USB/外设启动相关的勘误表。 但描述不是很清楚。 我是否可以为 EVM 板使用 uniflash 刷写 eMMC。 我们计划使用 AM4378BZDN80 进行生产。 它是否支持?
谢谢
韦恩