工具/软件:Linux
您好!
我们尝试录制图形和视频。 我们的主输出(包含来自管道的图形和视频)是 DVO2 (连接到 HDMI+SD)
但是- CaptureWB 不起作用(它从未起作用+ e2e 中不支持该功能)、因此我们唯一的希望是使用 SD 输出并将其连接回 VIP 端口 B、以便我们现在可以录制图形+视频。
但使用 SD、bnow 我们还有另一个问题:
SD 不显示与 HDMI 相同的图形!
我想了解/dev/fbX 与物理输出(HDMI、SD)之间的关系。
我们是否需要配置 FBx 才能到达 SD/HDMI。
通过我们以前的测试,我们发现,即使 FBX 绑定,也可以在 HDMI 中显示,但不能在 SD 中显示!
这对我们来说是非常重要的问题,也是使它发挥作用的唯一希望,
感谢您的帮助、
此致、
已运行