This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:使用 dvrrdk 录制视频和图形

Guru**** 2562960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578851/linux-tms320dm8148-record-video-and-graphic-with-dvrrdk

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我们尝试录制图形和视频。  我们的主输出(包含来自管道的图形和视频)是 DVO2 (连接到 HDMI+SD)

但是- CaptureWB 不起作用(它从未起作用+ e2e 中不支持该功能)、因此我们唯一的希望是使用 SD 输出并将其连接回 VIP 端口 B、以便我们现在可以录制图形+视频。

但使用 SD、bnow 我们还有另一个问题:

SD 不显示与 HDMI 相同的图形!

我想了解/dev/fbX 与物理输出(HDMI、SD)之间的关系。  

我们是否需要配置 FBx 才能到达 SD/HDMI。

通过我们以前的测试,我们发现,即使 FBX 绑定,也可以在 HDMI 中显示,但不能在 SD 中显示!

这对我们来说是非常重要的问题,也是使它发挥作用的唯一希望,

感谢您的帮助、

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    SD 输出不支持写回。 无法将 SD 输出写回存储器。  

    HDMI 和 SD 在不同模式下工作、HDMI 通常用于逐行模式、而 SD 仅支持隔行扫描模式。 因此、我们无法将相同的图形连接到 SD 和 HDMI 输出。 您需要将不同的图形管道连接到这两个显示屏、可能是为了具有相同的内容、您可以在这两个管道上保持相同的内容。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    非常感谢您的回复。

    如果无法使回写在系统中工作,我们将 SD 视为回写的替代方法。

    我们考虑将 SD 输出连接到硬件中的 VIP 输入,即硬件连接-不是软件中的写回。

    我们是否可以将相同的图形克隆到 HDMI 和 SD,以便图形内容和视频内容相同?

    此致、

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是来自管道、我们无法将相同的 grpx 管道连接到 HDMI 和 SD 显示屏。


    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    访问
    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_VPSS_Video_Driver_User_Guide
    可以将 FBx 克隆为多个输出(如 SD、HDMI)。
    您是否意味着在此方法中执行克隆(如链接中所述)不起作用?

    BR、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    克隆可以在 HDMI/DVO2/HDCOMP Vencs 之间完成、不能使用 SD 完成、在 SD 中、分辨率/像素时钟/模式与 HDMI/DVO2完全不同。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们在这里决定以不同的方式共同记录合并的视频+图形:
    我们将使用分立器件将24位输出连接到另一个 VIP 输入中进行同步。

    如果您对此有任何意见,是否可以在此处添加?

    谢谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    是的、如果您通过分立式同步接口将24位输出从 Vout 连接到 VIP、则应该可以将 Vout 捕获回存储器。 我建议连接所有三条同步线路、hs/vs/de 和 clk、以确保其始终正常工作。

    Rgds、

    Brijesh