This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:IPNC 3.5颜色问题

Guru**** 2613315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582461/dm385-ipnc-3-5-color-issue

器件型号:DM385

大家好、


我们将 IPNC 3.5与定制板一起使用。 我们在预先猜中的图像上面临真正的色彩重现。 与内部相比、外部图像更粉色。我从内部和外部都连接了来自 DCC 工具的原始采集图像+从内部和外部处理的图像。

如何在处理的图像上获得真彩色或去除粉色?


此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    同时、您可以在 e2e 中搜索类似问题。


    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是因为颜色校正矩阵(CCM)或自动白平衡(AWB)错误。 由于您已经拥有 DCC 工具、因此可以通过禁用 AWB 并将 WB 增益设置为1来快速验证这一点。 通过禁用 DCC 并将矩阵设置为单位、对 CCM 进行类似的实验。

    此致
    尼姆瓦尔盖塞
    Pathpartner 技术 PVT