This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:H264编码/解码延迟的下限

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579382/tms320dm368-lower-bound-for-h264-encoding-decoding-latency

器件型号:TMS320DM368

我正在考虑 将 TMS320DM368 用于我的 H264网络流应用。 我的输入视频是 D1分辨率下的25fps PAL、与我的输出视频相同。 它将转换为数字、编码为 H264、通过 IP/以太网进行流式传输、解码并显示。 非常标准的应用。 我的主要问题是编码/解码延迟。 因此、如果我使用以太网电缆直接连接了两个评估板、并使用一个作为编码器、一个作为解码器、以及正确的编码器/解码器/缓冲等设置

最小延迟应该是多少? 它是否可以远低于100毫秒?

2.编码器侧的关键帧间隔(以帧为单位)是多少?

3.解码器侧帧中的缓冲器是什么?

4.您会推荐不同的处理器吗?

5.我是否可以使用任意一侧的软件向视频添加 OSD 符号和文本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到答案:

    [引用 USER="Emin CETINBAS ]1. 最小延迟应该是多少? 它是否可以远低于100毫秒?[/报价]

    是的、对于 D1、它应该能够远低于100ms。 有关性能 plz,请参阅此处的编码器和解码器数据表:  

    [引用 USER="Emin CETINBAS ]2. 编码器端的关键帧间隔(以帧为单位)是多少?

    这是可配置的。 根据您的用例、建议保持@ 30或> 30。

    [引用 USER="Emin CETINBAS ]3. 解码器端帧中的缓冲区是什么?[/quot]

    编码器仅支持 IPPP 序列。 因此、1帧缓冲区 shoudl 在解码器端是可以的。

    [引用 USER="Emin CETINBAS ]4. 您是否会推荐其他处理器?

    是的。 对于您解释的用例、这是最佳处理器。

    [引用 USER="Emin CETINBAS ]5. 我是否可以使用任意一侧的软件向视频添加 OSD 符号和文本?

    是的、您可以将 OSD 文本添加到视频中。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 IPNC RDK 5.1用户指南或 Web GUI。 对于 IPNC RDK、您需要联系您当地的 TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果上述答复是您的查询、请单击"验证答案"关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prasthath。 很抱歉、您的回答太晚了。