我正在考虑 将 TMS320DM368 用于我的 H264网络流应用。 我的输入视频是 D1分辨率下的25fps PAL、与我的输出视频相同。 它将转换为数字、编码为 H264、通过 IP/以太网进行流式传输、解码并显示。 非常标准的应用。 我的主要问题是编码/解码延迟。 因此、如果我使用以太网电缆直接连接了两个评估板、并使用一个作为编码器、一个作为解码器、以及正确的编码器/解码器/缓冲等设置
最小延迟应该是多少? 它是否可以远低于100毫秒?
2.编码器侧的关键帧间隔(以帧为单位)是多少?
3.解码器侧帧中的缓冲器是什么?
4.您会推荐不同的处理器吗?
5.我是否可以使用任意一侧的软件向视频添加 OSD 符号和文本?