请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582983/tms320dm369-dm385
器件型号:TMS320DM369Thread 中讨论的其他器件:DM385、
您好!
我在为应用选择达芬奇处理器时遇到问题。 我正在决定使用 TMS320DM369和 DM385。 我的应用是采用 Bayer 摄像头输入并通过 WiLink 1837模块进行流式传输、同时进行一定的压缩(可能是 MJPEG)、最大1080p 30 fps 我相信这两款处理器都能做到这一点、因此我要问:
1.对于新设计、是否推荐其中一个?
2. DM369的较低时钟速度是否会导致延迟问题或432MHz 是否足够?
TI 建议使用哪一个?
谢谢。