This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM369:DM385

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582983/tms320dm369-dm385

器件型号:TMS320DM369
Thread 中讨论的其他器件:DM385

您好!

我在为应用选择达芬奇处理器时遇到问题。 我正在决定使用 TMS320DM369和 DM385。 我的应用是采用 Bayer 摄像头输入并通过 WiLink 1837模块进行流式传输、同时进行一定的压缩(可能是 MJPEG)、最大1080p 30 fps 我相信这两款处理器都能做到这一点、因此我要问:

1.对于新设计、是否推荐其中一个?

2. DM369的较低时钟速度是否会导致延迟问题或432MHz 是否足够?

TI 建议使用哪一个?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您正确地发现的、这两款处理器都能够执行1080p30。 因此、处理器选择在很大程度上取决于用例。  

    您可以根据应用所需的电源要求、成本和其他算法进行选择。  DM385与 DM369的使用使您能够获得在项目的后期阶段中添加任何其他复杂用例或算法所需的高处理能力。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ravikiran。 您是否知道 TI 是否为新设计推荐了一种?

    Gabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,没有这样的建议。 这完全是客户选择的成本和用例。
    换句话说、项目的复杂性越高、建议使用 DM38x/DM81x 平台而不是 DM36x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们最近从 TI 联系人那里得知、TMS320DM369现在被视为传统器件。 我们需要确认这是否正确、我们需要知道这意味着什么。

    Gabe