请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:Starterware
您好!
我使用 的是 AM3359工业通信引擎开发板。 首先、我尝试编写简单的代码来使用它进行演示。
我从空白处创建了简单的 hello 代码项目、它可以在调试模式下正常运行。
当我向 其添加 LED 开/关示例代码(来自 AM335X_StarterWare_02_00_01_01)时、代码运行到其他位置时 、代码运行到这些示例函数中。 看起来我的项目没有正确的.cmd 文件。 当前.cmd 文件来自自动生成的项目设置。
在 starterware 软件包中、我看到了一些命令文件、但从标题注释中可以看到这些命令文件适用于 TMS470、而不是 AM335X。
是否有 AM3359 工业通信引擎专用命令文件?
最棒的
Gansheng