This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/am3359:AM3359工业通信引擎命令文件

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582220/starterware-am3359-am3359-industrial-communications-engine-command-file

器件型号:AM3359

工具/软件:Starterware

您好!

我使用 的是 AM3359工业通信引擎开发板。 首先、我尝试编写简单的代码来使用它进行演示。  

我从空白处创建了简单的 hello 代码项目、它可以在调试模式下正常运行。  

当我向 其添加 LED 开/关示例代码(来自 AM335X_StarterWare_02_00_01_01)时、代码运行到其他位置时 、代码运行到这些示例函数中。 看起来我的项目没有正确的.cmd 文件。 当前.cmd 文件来自自动生成的项目设置。  

在 starterware 软件包中、我看到了一些命令文件、但从标题注释中可以看到这些命令文件适用于 TMS470、而不是 AM335X。

是否有 AM3359 工业通信引擎专用命令文件?

最棒的

Gansheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当代码运行到:
    HWREG (baseAdd + GPIO_OE)&=~(1 <<引脚编号);
    然后中断、显示:没有可用于"0x2008c"的源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 Starterware 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gansheng、

    您是否尝试了 CCS 中附带的.cmd?
    C:\ti\ccsv6\ccs_base\arm\include

    除了 Starterware 软件包之外、PDK 中还有一些示例、您可以使用 pdkprojectcreate.bat 在 C:\ti\pdk_am335x_1_0_5\packages\MyExampleProemples 下生成。 这些文件还包含 ICEv2项目。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    StarterWare 中的文件是正确的.cmd 文件。 一般不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gansheng、
    此主题是否仍然打开? 您是否能够解决该问题? 谢谢。

    Lali