大家好、
我们正在开发汽车产品的语音识别支持、对于在 C5535 eZdsp 和库上使用语音识别参考设计有几个疑问。 以下是查询:
- TIesr 库是否支持一系列麦克风输入?
- 是否支持环境噪声消除? 是否有可用于测量环境噪声消除性能的测试报告/文档?
此致、
Sriram
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在开发汽车产品的语音识别支持、对于在 C5535 eZdsp 和库上使用语音识别参考设计有几个疑问。 以下是查询:
此致、
Sriram
Sriram、
TIesr 库不关心音频数据如何呈现给它。 捕获音频的机制可以是1个或多个麦克风。 您需要一种方法来选择具有最高能量的麦克风并将其馈入 TIesr 库。 因此、TIesr 示例就目前而言是一个1麦克风输入、但可以进行缩放以处理更大的输入。
该示例中没有任何噪声消除。 其中有一个 C5517 TI 设计集成了噪声消除功能、应在下个月左右推出。 但是、源代码已在最新的 CSL 版本中可用。 文档就是工作中的内容。 如果您需要一些参考代码、只需指出。 此示例具有4麦克风波束形成器、ASNR (噪声消除)和 MSS (多源选择)、不集成 TIesr。
因此、理论上您可以将 TIesr 与之结合起来。
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/dsps_swops_houston/C55X/latest/index_FDS.html
C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\audio-preprocessing
Lali
Sriram、
是的、它已在上周从印刷机上热销发布。
http://www.ti.com/lit/ug/tiducy1a/tiducy1a.pdf
http://www.ti.com/tool/TIDEP-0077
本 TI 参考设计中的降噪算法是 ASNR (声谱噪声降低)。 基本上消除了低频噪声。 如果需要、我不明白为什么不能将其集成到 TIesr 中。 ASNR 算法是一个独立的组件、所以请查看 TIesr 代码、您是否需要查看它是否可以像在 C5517代码中那样缝合到 TIesr 的前端。
我只想重申一下、TIesr 演示不是一个生产质量的语音识别库、因此在为您的项目改进时、请将其视为一个库。 Sensory具有可 与 C5000配合使用的生产质量语音识别库。
但愿如此
Lali