This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581117/tms320c5535-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535

大家好、

我们正在开发汽车产品的语音识别支持、对于在 C5535 eZdsp 和库上使用语音识别参考设计有几个疑问。 以下是查询:

  • TIesr 库是否支持一系列麦克风输入?
  • 是否支持环境噪声消除? 是否有可用于测量环境噪声消除性能的测试报告/文档?

此致、

Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    TIesr 库不关心音频数据如何呈现给它。 捕获音频的机制可以是1个或多个麦克风。 您需要一种方法来选择具有最高能量的麦克风并将其馈入 TIesr 库。 因此、TIesr 示例就目前而言是一个1麦克风输入、但可以进行缩放以处理更大的输入。

    该示例中没有任何噪声消除。 其中有一个 C5517 TI 设计集成了噪声消除功能、应在下个月左右推出。 但是、源代码已在最新的 CSL 版本中可用。 文档就是工作中的内容。 如果您需要一些参考代码、只需指出。 此示例具有4麦克风波束形成器、ASNR (噪声消除)和 MSS (多源选择)、不集成 TIesr。

    因此、理论上您可以将 TIesr 与之结合起来。

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/dsps_swops_houston/C55X/latest/index_FDS.html

    C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\audio-preprocessing

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    C5517 TI 设计是否已在市场上发布? 如果是、我们希望将 C5517 TI 设计中的噪声消除库 移植到 TMS320C5535。 这 可以与 Tiesr 一起移植到 C5535吗?

    此致、

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    是的、它已在上周从印刷机上热销发布。

    http://www.ti.com/lit/ug/tiducy1a/tiducy1a.pdf

    http://www.ti.com/tool/TIDEP-0077

    本 TI 参考设计中的降噪算法是 ASNR (声谱噪声降低)。 基本上消除了低频噪声。 如果需要、我不明白为什么不能将其集成到 TIesr 中。 ASNR 算法是一个独立的组件、所以请查看 TIesr 代码、您是否需要查看它是否可以像在 C5517代码中那样缝合到 TIesr 的前端。

    我只想重申一下、TIesr 演示不是一个生产质量的语音识别库、因此在为您的项目改进时、请将其视为一个库。 Sensory具有可 与 C5000配合使用的生产质量语音识别库。

    但愿如此  

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能为我们提供一个感官接触点。 在我们正式购买之前、我们希望亲自动手使用感觉。 任何可用的演示或样片都将大有帮助。

    此外、请建议 TI 的硬件 与传感库兼容。

    此致、

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、
    我建议您联系您当地的 TI 销售代表、以获得有关此方面的帮助。 如果不是、您可以通过 www.sensory.com/.../联系 Sensory 、但不确定您位于哪个世界。

    C5515、17、35和45可以运行传感库。

    Lali