This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2E:使用 CCS 编译通道检测

Guru**** 2555870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578941/ccs-tda2e-compiling-lane-detection-using-ccs

器件型号:TDA2E

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经了解了通道检测算法用户指南、位于目录"$root\vision_sdk_02_12_00_00\ti_componations\Algorithms_codecs\REL.200.V.LD.C66X.00.02.03.00\200.V.LD.C66X.00.02\modules\ti_lane 检测\docs"下

我们正在尝试在 TDA2x 平台中执行通道检测模块示例应用。

根据通道检测用户指南、编译通过命令行完成。

是否有人建议我们使用 CCS 进行编译。 我已经尝试并面临问题。

在创建新 CCS 工程并导入示例应用源文件和编译时、我们需要执行哪些配置。

谢谢、
Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    您使用哪个版本的 CCS?
    您能否更详细地解释在尝试从 CCS 编译时遇到的问题?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在使用 ccs7。
    我有 TDA2x 视觉 SDK、其中包含"信道检测"库以及示例应用和文档。
    我有步骤在通道检测模块的测试目录下使用 gmake 命令提示符进行编译。

    我正在尝试使用 CCS 进行通道检测示例编译。 如何使用现有的 Makefile 并进行编译?


    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Suganthi、

    我是否可以问您为什么要使用 CCS 构建此应用? 这是为了方便调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Prasad。

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suganthi、

    您无需在 CCS 中构建应用程序进行调试。 您可以在 CCS 中轻松加载通过 makefile 构建的应用程序二进制文件、并使用源代码进行调试。 通过 makefile 为通道检测用例创建 CCS 工程将会乏味、因为导入过程需要大量文件。

    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    是的、我们可以使用命令提示符本身来使用现有的 Makefile 进行编译、使用 CCS 进行加载和调试。
    我们还尝试使用 CCS 进行编译。 我们手动链接了库和包含文件路径。 最初、我们遇到了一些问题、但现在我们也可以使用 CCS 创建二进制文件。

    感谢您的输入。

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否与我分享您是如何制作的? 我没有遇到这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息?

    建议的方法是使用 makefile 来构建应用程序、然后将其加载到 CCS 中并使用源代码进行调试。
    (请查看上述 Prasad 帖子中 Wiki 的链接)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通过 gmake 在 VISION SDK 中成功构建了通道检测示例。 我现在正在尝试将该项目转移到 CCS、以便我不需要依赖 makefile。 CCS 中应该有一些配置、例如包含头文件、链接库... 。 但在这种配置中始终存在一些问题。 您是否有在 CCS 中成功配置项目的经验?

    我这么做的原因是、我们有一个基于这个小项目的大项目、CCS 将成为我们后续开发的平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否遇到了特定的错误? 或者、您是否正在寻找有关如何配置项目的一般指导?

    谢谢
    Alex