请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经了解了通道检测算法用户指南、位于目录"$root\vision_sdk_02_12_00_00\ti_componations\Algorithms_codecs\REL.200.V.LD.C66X.00.02.03.00\200.V.LD.C66X.00.02\modules\ti_lane 检测\docs"下
我们正在尝试在 TDA2x 平台中执行通道检测模块示例应用。
根据通道检测用户指南、编译通过命令行完成。
是否有人建议我们使用 CCS 进行编译。 我已经尝试并面临问题。
在创建新 CCS 工程并导入示例应用源文件和编译时、我们需要执行哪些配置。
谢谢、
Suganthi