主题中讨论的其他器件:EVMK2G
我们在 evmK2G 上使用 K2G。
通过 GPIO 进行编程时、DCAN0_TX 引脚切换外部。
我确实编写了一个 DCAN0测试、该测试在我打开具有或不具有静音模式的内部环路时通过。
我看不到 DCAN0_TX 引脚上的信号切换(在非静音模式下)。
当外部测试模式打开时、测试失败。
当我关闭环路测试时,我仍然看不到 DCAN0_TX 引脚上的活动。
我使用具有和不具有外部120R 的良好 OSCi (DCAN0_TX 引脚至 GND)进行测量。
我看到两个 evmK2G 板上的行为。
我出了什么问题?
感谢您提前观看。