您好!
我的一位客户正在使用 AM4377BZDND80。 其所有电压(VDDS、VDDS_CLKOUT VDDSHVx 等)均为1.8V。 加电序列与下图一致:
数据表中提到了断电顺序的要求、但我的客户不清楚这些要求。
这里唯一的规格是关于以下电压:VDDS、VDDS_CLKOUT VDDSHVx–但由于它们是1.8V、客户认为使用它们不会有问题。
2.对于1.2V 和1.1V -有人说:“优先的断电排序方法是使所有电源按加电排序的精确反向顺序依次下降”-是否必须按此顺序进行排序? 还有哪些其他选项?
3.他们希望得到澄清的其他输入是“所有其它到器件的外部时钟都应关闭”–您能解释吗?
这是他们的电压图:这里的电源定序是对的吗? 是否有以这种方式损坏处理器的风险?
此致、
Meir。