请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EXEVM 主题中讨论的其他器件:PMP、 DRA722
工具/软件:Linux
您好、专家、
我使用 VisionSDK_V2.9在 TDA2Ex EVM 上获取 USB 器件、但它失败、系统响应"无法初始化 libusb:-99"。 消息如下所示、
请在此处提供一些建议吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yordan、您好!
请参阅随附的文件。