This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:25MHz 输入时钟的错误计时器过账模式处理

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576896/linux-am3352-wrong-timer-posted-mode-handling-with-25mhz-input-clock

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

客户遇到与计时器过帐模式(TSICR.POSTED)相关的崩溃问题

在这种情况下,默认值0x1 (复位后的值)在应更改为0x0 => 25MHz 输入时钟时应保留

他强制该值为0x0、并且自2周以来不会发生意外损坏

在 TI EVM 上,POST 模式保持为1……但由于基于24MHz 运行,这是可以的。  

因此,总的来说,尽管它应该是一个修补程序,可以实现正确的修改 https://patchwork.kernel.org/patch/3234611/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。
    [引用]在这种情况下,默认值0x1 (复位后的值)在应更改为0x0时保持=> 25MHz 输入时钟应该是这种情况

    他强制该值为0x0、自2周以来不会发生意外损坏[/QUERP]

    当他们将值硬编码为0x0时、没有任何问题、对吧? 如何阻止他们使用此变通办法?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有25MHz 的电路板、因此我们正在修改电路板。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们修改了两 个板并在它们上放置了一个25MHz 晶体。  我强制采用非发布模式、并运行了几天。 未出现错误。 我正在为我们的软件团队打开一个错误。

    Steve K.