请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
客户遇到与计时器过帐模式(TSICR.POSTED)相关的崩溃问题
在这种情况下,默认值0x1 (复位后的值)在应更改为0x0 => 25MHz 输入时钟时应保留
他强制该值为0x0、并且自2周以来不会发生意外损坏
在 TI EVM 上,POST 模式保持为1……但由于基于24MHz 运行,这是可以的。
因此,总的来说,尽管它应该是一个修补程序,可以实现正确的修改 https://patchwork.kernel.org/patch/3234611/