This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 容差堆栈

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585278/tolerance-stack

查看 该图、 我可以添加剖面(0.15)+总高度(2.96/2.62)  、也可以添加剖面(0.15)+焊球高度(0.45/0.35)+基座到盖(2.55/2.23)、并获得不同的公差堆叠结果。   应使用哪条公差路径?  这是否适用于 回流焊前或回流焊后? 最后、  我是否应该假设标称值是这些最大/分钟的中间值、或者标称值是否朝低侧或高侧倾斜?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    您的帖子中是否应该有图片? 如果是、请尝试附加它、粘贴在该论坛中不起作用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附链接中的图- www.ti.com/.../mpbgai0a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    我已将这一问题转交专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在安装到 PCB 上并回流之前、图纸上的所有数字均为元件级数字。

    0.15mm是底板。 想象一下、您将此封装放在平面上。
    由于焊球高度不同、并非所有焊球都会接触到平面。
    0.15mm 是最高和最短焊球之间的高度差。
    它与封装堆叠高度计算无关。

    运行任何计算时、我们始终使用标称值。

    这里是这个封装上的一些数字。
    0.80 (参考)是隔热板顶部的估计高度
    2.23-2.55是不含焊球的封装高度(标称值为2.39)
    2.62-2.96是焊球的总封装高度(标称值为2.79)
    0.35-0.45是焊球高度(标称值为0.4)

    5.您可以通过两种方法来计算总封装高度,两种方法都得出相同的数字。
    a.取总封装厚度的标称值、包括焊球  2.79mm
    b.采用无焊球的标称封装厚度、添加焊球标称高度
    2.39mm + 0.4mm = 2.79mm

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    感谢您的回答。 不过,这并不能回答我的问题。 我正在寻找正确的容差。 此工程图的尺寸过大、不允许我了解从 PCBA 获得最小/最大高度所需遵循的正确路径(我将其称为 dtm A)。 我的目标是了解 dtm A 的最大/最小高度、以便当我将散热器安装到 dtm A 时、我知道支架的所需高度、以确保我不会撞到芯片中。 我还想知道我的最大间隙、以便进行热分析。 如果您可以自由设置电子邮件链和/或网络会议、以便我们可以对图片和容差堆栈计算进行折衷、请告诉我。 谢谢!

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    应使用总封装厚度2.62–2.96mm。

     

    如果要在此封装顶部添加散热器、 还应考虑以下因素来确定最终封装厚度:

    -模板厚度

    -焊锡膏收缩

    -回流焊球总高度

     

    在电路板回流过程中、连接到 BGA 封装的焊球将缩小10-20%左右。 它将取决于磁通活动水平。

    此致
    Kyle