器件型号:TMDXIDK5728
您好!
我正在使用 AM572x IDK 开发板。 我已按照快速入门指南安装屏幕并连接电缆。 我已为开发板通电并通过串行端口连接到它、并尝试运行 LCD 测试。 该过程挂起、LCD 不会亮起或作出响应。
我们非常感谢您的任何帮助。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
查看此培训视频、了解 AM5718/AM5728 IDK EVM 的 LCD 启动
您使用的是哪个版本的 PSDK? 是 Linux 还是 RTOS SDK?
我可以评论 PLSDK (处理器 Linux SDK)。 如果您使用的是 RTOS、我可以与 RTOS 软件专家分享您的帖子以供他发表评论。
对于 PLSDK、软件没有问题。 在引导时挑选正确的 DTB 文件、无需手动配置或进行任何其他更改即可使用 LCD。 只有不正确的液晶屏或触摸屏电缆连接才能导致液晶屏无法启动。 您可以尝试使用可从此处下载的软件的最新版本刷写 SD 卡-
[报价用户="Archer ]TOM、
我认为,客户停止发帖的原因之一,是没有好的方法来跟踪他们所做的帖子。 E.x 我再次找到这篇文章的唯一方式是 Manisha 发布到该帖子、并提醒我。 在我的账户中、我的活动有时会中断、仅显示我的上次帖子。 此外、在我的帐户中、我无法查看我已打开的当前帖子的列表。 在这个设置中、我认为 TI 不应该期望有人能够有效地跟踪他们打开的帖子/线程。 这是不幸的、因为它使每个人的工作变得更加困难、您尝试为客户提供解决方案、并且我尝试有效地工作。
我已经将此内容写入客户支持、但他们并不关心、此外、该论坛在 Chrome 浏览器中被打破、但这是他们不关心的一个完全不同的故事。
[/报价]
您好 Archer、
感谢您提供有关 E2E 的直接反馈。 TI 正积极致力于在未来几个季度改善 E2E 的整体体验。 我已经记录了您的反馈、并将其发送给适当的团队。 请随时在以下网址分享您对 E2E 的任何其他反馈:
此致、
Omar Barron