This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5728:LCD 保持黑色

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583018/tmdxidk5728-lcd-remains-black

器件型号:TMDXIDK5728

您好!

我正在使用 AM572x IDK 开发板。 我已按照快速入门指南安装屏幕并连接电缆。 我已为开发板通电并通过串行端口连接到它、并尝试运行 LCD 测试。 该过程挂起、LCD 不会亮起或作出响应。

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在尝试引导什么软件? 检查这些主题、它们讨论了类似的问题:
    e2e.ti.com/.../552610
    e2e.ti.com/.../576454
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    我正在尝试在预加载开发套件的 SD 卡上启动软件。

    不幸的是,我采取了与他们相同的步骤,但没有取得任何结果。 此外、在这两个线程中、仍然无法解决它们的问题。 我已多次重置电缆。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archer、

    有助于调试硬件或软件问题的 E2E 主题通常不会关闭。  遇到困难的客户通常会发现问题、然后不会继续向该主题帖发帖。  我们非常感谢他们公布了最后的决议。

    其他2个线程包含多个调试建议。  您需要完成这些步骤并报告相同的信息。  请发布完整的 Linux 启动日志。  此外、您是否在 HDMI 显示屏上获得任何输出?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此培训视频、了解 AM5718/AM5728 IDK EVM 的 LCD 启动

    https://training.ti.com/am57x-idk-lcd-bringup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Manisha。 遗憾的是、这没有帮助。 它与开发套件附带的软件问题有关。 仍在尝试找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您的回答、我很感谢您的回答。

    我认为,客户停止发帖的原因之一,是没有好的方法来跟踪他们所做的帖子。 E.x 我再次找到这篇文章的唯一方式是 Manisha 发布到该帖子、并提醒我。 在我的账户中、我的活动有时会中断、仅显示我的上次帖子。 此外、在我的帐户中、我无法查看我已打开的当前帖子的列表。 在这个设置中、我认为 TI 不应该期望有人能够有效地跟踪他们打开的帖子/线程。 这是不幸的、因为它使每个人的工作变得更加困难、您尝试为客户提供解决方案、并且我尝试有效地工作。

    我已经将此内容写入客户支持、但他们并不关心、此外、该论坛在 Chrome 浏览器中被打破、但这是他们不关心的一个完全不同的故事。

    在 LCD 上、我做了帖子中的事情、并回复了 Biser。 这里的关键是我正在启动 EVM 随附的 SD、该过程在 LCD 测试期间挂起、LCD 不会亮起或做出响应。 我在终端上没有获得引导日志输出。 我所得到的就是:

    **** PDK SBL ****
    ****复制应用程序映像到 DDR ****

    SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成
    正在跳转到 MPU CPU0应用程序...


    正在从 SD 卡打开框架...
    正在将框架加载到内存中...
    运行框架

    诊断测试框架
    命令选项:
    Help (帮助)-再次显示此 Help (帮助)菜单
    运行-运行诊断应用程序
    Status (状态)-打印测试状态
    [Diag Menu"(诊断菜单):运行
    诊断测试状态:
    ----------------------------------------
    ID 名称 已通过次数
    1 Haptics_test 否 0
    2. lcdTouchTouchscreen 测试 否 0
    3. LED_TEST 否 0
    4. ledIndustrial_test 否 0
    5. mcspi_test 否 0
    6. MEM_TEST 否 0
    7. mmcsd_test 否 0
    8. PMIC_TEST 否 0
    9. QSPI_TEST 否 0
    10. UART_TEST 否 0
    11. DCAN_TEST 否 0
    12. EEPROM_TEST 否 0
    13. eMMC_TEST 否 0

    选择测试编号(1 - 13):3.
    正在解析 LED_TEST
    运行 LED_TEST

    (小部分
    * LED 测试 *
    (小部分

    测试 LED
    LED 闪烁...
    按'y'确认通过、按'r'再次闪烁、
    或任何其他用于指示故障的字符:R

    再次闪烁
    按'y'确认通过、按'r'再次闪烁、
    或任何其他用于指示故障的字符:y
    收到:Y

    测试通过!
    已完成 LED_TEST 运行、结果通过!
    [Diag Menu"(诊断菜单):运行
    诊断测试状态:
    ----------------------------------------
    ID 名称 已通过次数
    1 Haptics_test 否 0
    2. lcdTouchTouchscreen 测试 否 0
    3. LED_TEST 是的 1
    4. ledIndustrial_test 否 0
    5. mcspi_test 否 0
    6. MEM_TEST 否 0
    7. mmcsd_test 否 0
    8. PMIC_TEST 否 0
    9. QSPI_TEST 否 0
    10. UART_TEST 否 0
    11. DCAN_TEST 否 0
    12. EEPROM_TEST 否 0
    13. eMMC_TEST 否 0

    选择测试编号(1 - 13):2.
    解析 lcdTouchTouchTouch_test
    运行 lcdTouchTouchTouch_test

    (小部分
    * 触摸屏测试 *
    (小部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 PSDK?  是 Linux 还是 RTOS SDK?  

    我可以评论 PLSDK (处理器 Linux SDK)。 如果您使用的是 RTOS、我可以与 RTOS 软件专家分享您的帖子以供他发表评论。

    对于 PLSDK、软件没有问题。 在引导时挑选正确的 DTB 文件、无需手动配置或进行任何其他更改即可使用 LCD。 只有不正确的液晶屏或触摸屏电缆连接才能导致液晶屏无法启动。 您可以尝试使用可从此处下载的软件的最新版本刷写 SD 卡-  

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Archer ]TOM、
    我认为,客户停止发帖的原因之一,是没有好的方法来跟踪他们所做的帖子。 E.x 我再次找到这篇文章的唯一方式是 Manisha 发布到该帖子、并提醒我。 在我的账户中、我的活动有时会中断、仅显示我的上次帖子。 此外、在我的帐户中、我无法查看我已打开的当前帖子的列表。 在这个设置中、我认为 TI 不应该期望有人能够有效地跟踪他们打开的帖子/线程。 这是不幸的、因为它使每个人的工作变得更加困难、您尝试为客户提供解决方案、并且我尝试有效地工作。

    我已经将此内容写入客户支持、但他们并不关心、此外、该论坛在 Chrome 浏览器中被打破、但这是他们不关心的一个完全不同的故事。

    [/报价]

    您好 Archer、

    感谢您提供有关 E2E 的直接反馈。 TI 正积极致力于在未来几个季度改善 E2E 的整体体验。 我已经记录了您的反馈、并将其发送给适当的团队。 请随时在以下网址分享您对 E2E 的任何其他反馈:   

    此致、

    Omar Barron