This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:NDK 多播限制

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585069/tms320c6678-ndk-multicast-limitation

器件型号:TMS320C6678

我们的设计采用 TMS320C6678和 NDK 2.21.01.38。 我们无法使用 NDK 建立超过30个多播流。 TI 网站上2007年的应用手册指出、最多支持32个多播组、 www.ti.com/.../spraai3.pdf
但是、我们的设计依赖于同时支持数百个多播组。

•您能否验证此应用手册是否仍然正确?
•NDK 限制是基于性能限制还是仅基于任意数据结构大小?
•是否可以增加 NDK 限制以及修改可能产生的后果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我已将此内容转发给 RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    [引用 user="Jason Kim2"]我们无法使用 NDK 建立超过30个多播流。

    尝试执行此操作时、您遇到了什么问题?

    ----

    从 NDK (高级堆栈、而不是驱动程序)的角度来看、我看不出有什么原因存在这种限制。 但是、应用手册确实提到了驱动程序中也可能存在此限制。  6678驾驶员团队必须对此进行评论。

    在 NDK 中、我看到由 ti/ndk/stack/igmp/igmp.c 第48行的宏定义的限制:

    /*最大组数*/
    #define IGMP_MAX_GROUP 32

    然后、它用于创建 IGMP 记录数组(第58行):

    静态 IGMP_REC IGMP[IGMP_MAX_Group];

    这里的一个限制是内存,因为每个 IGMP 记录都是使用 NDK 的 mmAlloc() API 动态分配的。

    您应该在版本2.21.01.38中包含所有 NDK 源代码、因此您可以增大 IGMP_MAX_GROUP 的值并重建 NDK 堆栈以进行尝试。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    在增加 IGMP_MAX_GROUP 之后、我们能够重建 NDK、从而为我们的应用建立所需的多播流数量。 此外、我们不会看到任何由于此修改而导致的性能问题。