我们的设计采用 TMS320C6678和 NDK 2.21.01.38。 我们无法使用 NDK 建立超过30个多播流。 TI 网站上2007年的应用手册指出、最多支持32个多播组、 www.ti.com/.../spraai3.pdf
但是、我们的设计依赖于同时支持数百个多播组。
•您能否验证此应用手册是否仍然正确?
•NDK 限制是基于性能限制还是仅基于任意数据结构大小?
•是否可以增加 NDK 限制以及修改可能产生的后果是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的设计采用 TMS320C6678和 NDK 2.21.01.38。 我们无法使用 NDK 建立超过30个多播流。 TI 网站上2007年的应用手册指出、最多支持32个多播组、 www.ti.com/.../spraai3.pdf
但是、我们的设计依赖于同时支持数百个多播组。
•您能否验证此应用手册是否仍然正确?
•NDK 限制是基于性能限制还是仅基于任意数据结构大小?
•是否可以增加 NDK 限制以及修改可能产生的后果是什么?
您好 Jason、
[引用 user="Jason Kim2"]我们无法使用 NDK 建立超过30个多播流。
尝试执行此操作时、您遇到了什么问题?
----
从 NDK (高级堆栈、而不是驱动程序)的角度来看、我看不出有什么原因存在这种限制。 但是、应用手册确实提到了驱动程序中也可能存在此限制。 6678驾驶员团队必须对此进行评论。
在 NDK 中、我看到由 ti/ndk/stack/igmp/igmp.c 第48行的宏定义的限制:
/*最大组数*/
#define IGMP_MAX_GROUP 32
然后、它用于创建 IGMP 记录数组(第58行):
静态 IGMP_REC IGMP[IGMP_MAX_Group];
这里的一个限制是内存,因为每个 IGMP 记录都是使用 NDK 的 mmAlloc() API 动态分配的。
您应该在版本2.21.01.38中包含所有 NDK 源代码、因此您可以增大 IGMP_MAX_GROUP 的值并重建 NDK 堆栈以进行尝试。
Steve