This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:运行在720p 上的次级流右侧的绿条

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571936/tms320dm368-green-strip-in-right-side-of-secondary-stream-running-on-720p

器件型号:TMS320DM368

大家好、

我们正在开发一个具有 DM368视频编解码器的项目、这是我们对捕获双数据流的要求。 主要以1080p 显示、次要以720p 显示。 我可以这样做、但在次要流中、我在视频右侧看到绿线。 以下分辨率在辅助流中正常工作。 此处附加了1080p 和720p 的快照。

我可以看到视频帧位于绿条后面。 我检查了电阻器、高度和宽度对于两个流都是合适的。

有人能帮我解决这个问题吗? 非常感谢您的参与。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、我假设您使用的是双路 H264编码器。 您使用的是哪个版本的 IPNC RDK? 您可以尝试1080p + D1并分享 您的观察结果吗?

    您是否使用 Web GUI 设置双编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    是的、我们使用的是双流、1080p 与 D1正常工作。 FoI、我们运行的是具有 MJPEG 的主要1080p 和具有 H.264的次要720p。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya、

    请参阅用户指南中的第3-58页和第3-59页。 它详细介绍了支持的双流分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanth、您好!

    我在用户指南中搜索了受支持的文章、但无法找到它。 如果可以、请共享文档链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya、

    用户指南中应包含您使用的 IPNC-RDK 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。 如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adithya、
    希望问题能得到解决。 如果是、请单击验证答案以将其关闭