This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:驱动程序在 Linux 上运行

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576803/linux-tms320dm8147-the-driver-run-on-the-linux

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

降级器、

现在、DM8147作为从站、DM8147的 PCIe  与 Intel x86通信、我们遇到的问题是在 Linux 上运行的驱动程序。 正如我们与英特尔讨论的那样, 驱动程序可以从您那里获得。 那么、我如何获取在 Linux 上运行的驱动程序、或者有没有其他方法可以实现 DM8147和 Intel x86之间的通信。

谢谢。