请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8147 工具/软件:Linux
降级器、
现在、DM8147作为从站、DM8147的 PCIe 与 Intel x86通信、我们遇到的问题是在 Linux 上运行的驱动程序。 正如我们与英特尔讨论的那样, 驱动程序可以从您那里获得。 那么、我如何获取在 Linux 上运行的驱动程序、或者有没有其他方法可以实现 DM8147和 Intel x86之间的通信。
谢谢。