This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:断电序列

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS3808, TPS54531, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576281/am5728-power-down-sequence

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPS3808TPS54531TPS659037

您好!

我的一位电机驱动器客户正在使用 AM5728、我们注意到所有电路电压都同时关断、而不是数据表中提到的断电顺序。 如果有问题、您能告诉我吗? 是否会对器件造成损坏?

此致、

Meir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们是否使用推荐的 PMIC?
    他们使用的是什么软件?
    如何关闭系统电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个问题、可能会损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    客户基于 C2000指南系列实施了他的设计。 它们使用的是我们的 TPS6590376ZWSR PMIC。 对于电路板测试、他们使用直流电源、他们使用(直流电源)开/关开关为电路板加电和断电。
    1.如果关闭直流电源、所有电压都将在几毫秒后变为"0"、难道不是这样吗?
    2.哪些因素可能会导致所有电源轨同时斜降、而不是遵循正确的断电顺序?

    此致、
    Meir。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Meir Battan "]对于电路板测试、他们使用直流电源、他们使用开关(直流电源)为电路板加电和断电

    这就是问题所在。  如果电源突然消失、PMIC 就没有机会进行适当的关断。  在 EVM 上、关断序列类似于计算机、即当您要将其关断时、软件应启动关断。  这一点很重要、原因有以下几个:

    1.它允许完全关闭所有打开的文件并卸载文件系统。

    2.它允许 PMIC 正确执行断电序列。

    尽管如此、EVM 上使用的方法并不是唯一的关断方法。  仍然可以"拔下插头"(但如果您有文件系统、您可能最终会损坏东西)。 PMIC 论坛中的此 wiki 页面解决了您的特定问题:

    https://e2e.ti.com/support/applications/automotive/w/design_notes/3266.should-i-use-powerhold-or-pwron-to-turn-on-the-pmic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持-我们不认为这是理所当然的。

    我还有其他问题只是为了了解整个情况-

    A -如果我们将保持电流配置、并且所有电源轨将一起断电、它可能会造成什么类型的损坏?

    这是否仅仅是损坏文件系统的可能性? 它是否也会导致硬件损坏(处理器、DDR 等)? (损坏的文件将导致硬件损坏?)

    B - 目前、客户已经实施了一个监控器(TPS3808)来监控3.3V 输入、 并且监控器输出连接到 PMIC 的 RESET_IN 引脚-是否可以将监控器输出连接到现有引脚(RESET_IN)、除此之外、还可以将其连接到 PMIC 的 POWERHOLD 引脚?

    C -关于 PMIC 配置-您能否澄清我是否正确理解您提供的链接:

    按以下方法将降压转换器的电源正常状态(TPS54531 (5V)和 TPS54531 (3.3V))连接到 PMIC 的 POWERHOLD 引脚:

    您基本上在这里实现的是模拟与门–当其中一个稳压器的电源正常引脚变为低电平时、您的电源保持也将变为低电平。

    第二个选项是使用监控器(如 TPS3808)监控每个稳压器(TPS54531)的 VCC 电源、并将其复位输出(监控器的)连接到 PMIC 的 POWERHOLD 引脚。

    此致、

    Meir。

    e2e.ti.com/.../0x80-Block-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Meir Battan "]

    A -如果我们将保持电流配置、并且所有电源轨将一起断电、它可能会造成什么类型的损坏?

    这是否仅仅是损坏文件系统的可能性? 它是否也会导致硬件损坏(处理器、DDR 等)? (损坏的文件将导致硬件损坏?)

    [/报价]

    如果不按照顺序操作、则会损坏芯片本身。  文件系统损坏与关闭电源而不给软件关闭文件和卸载文件系统的机会有关。  即使在您修复了定序之后、该问题仍会出现。

    [引用用户="Meir Battan "]

    B - 目前、客户已经实施了一个监控器(TPS3808)来监控3.3V 输入、 并且监控器输出连接到 PMIC 的 RESET_IN 引脚-是否可以将监控器输出连接到现有引脚(RESET_IN)、除此之外、还可以将其连接到 PMIC 的 POWERHOLD 引脚?

    C -关于 PMIC 配置-您能否澄清我是否正确理解您提供的链接:

    [/报价]

    PMIC 论坛中、这些问题更合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    感谢您的回答-我还有另外一个快速问题:

    客户将我们的 Sitara 与 TPS659037 PMIC 搭配使用、他们注意到 VDD_SD 轨(PMIC 的 LDO1_OUT)存在奇怪的行为、该电压轨连接到 AM5728处理器的两个电源引脚(VDDSHV8)和整个 SD 卡用户界面(连接器、上拉电阻、ESD 保护等)。

    随附了 SD 卡接口的原理图、该原理图与 EVM 设计相同。

    请检查这是否正常、并告知。

    他们看到的行为如下(Plot1–插槽内没有 SD 卡):

    1.加电时、SD 卡不在插槽内–VDD_SD 轨上升至3.3V、然后在~800ms 的时间段后、电源轨下降至3V。

    2. VDD_SD 电源轨在~12.5s 内保持在3V 电平、然后开始以20Hz 的频率和65%的占空比摆动。

    3.将 SD 卡插入插槽并检测到该卡后,VDD_SD 停止摆动并保持在3.3V 电平。

    此致、

    Meir。

    e2e.ti.com/.../MMC1-_2D00_-SD-CARD.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用哪个 SDK 版本?  从事物的声音中、一插入卡、就会发生"固定"的奇怪现象。  我想知道插入卡后是否有软件活动"修复"了问题。  因此、按照这些线路、u-boot 中的一个较新的补丁是配置中的以下补丁:

    diff ---git a/configs/am57xx_evm_defconfig b/configs/am57xx_evm_defconfig
    索引7e7edda.f57fc3a 100644
    -- a/configs/am57xx_evm_defconfig
    ++ b/configs/am57xx_evm_defconfig
    @@-56、11 +56、13 @@ CONFIG_DRA7_IVA_OPP_HIGH_y
    CONFIG_DRA7_GPU_OPP_HIGH_y
    CONFIG_DIST=y
    CONFIG_DWC_AHCI=y
    +CONFIG_MISC=y
    CONFIG_DM_ETH=y
    CONFIG_DM_PMIC=y
    CONFIG_PMIC_PALMPSA=y
    CONFIG_DM_电脑 控制器= y
    CONFIG_DM_Regulator Palmas=y
    +CONFIG_DM_Regulator PBIAS=y
    CONFIG_CMD_TIME=y
    CONFIG_DM_I2C=y
    CONFIG_DM_SPI=y

    我想知道这是否可能相关。