This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:具有 CCS v7和 Windows 10的 TMS320VC5509A

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583355/ccs-tms320vc5509a-tms320vc5509a-with-ccs-v7-and-windows-10

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

DSK5509A 是否在64位系统(Windows 10)上与 CCS v7一起运行。

是否有任何适用于该设置的示例代码?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elisabeth:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elisabeth、
    请注意、在 CCSv7上使用 C55x 时存在一些问题、这些问题正在得到解决。 有关详细信息、请参阅此主题 e2e.ti.com/.../582260

    建议现在使用 CCSv6。 谢谢。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    感谢您的回答。 我将使用 CCSv6进行试用。 您是否知道64位系统驱动程序的问题、因为提供的驱动程序适用于32位系统?
    是否有适用于此 DSK 和 CCSv6的示例代码? 遗憾的是、官方提供的是 CCSv3。
    谢谢、
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,伊丽莎白
    C5509a 是一款相对较旧的器件、没有计划使用最新/最优秀的 CCS 和工具提供官方支持/更新。 虽然我们尽力为使用最新工具的旧器件提供指导、但我们不会花费时间来刷新官方提供的示例。
    C5517、C5505/15/35/45是同一系列中较新的器件- c5517与 c5509a 最接近。
    如果您要开始新的开发、我们建议您使用这些器件
    这些器件附带的 CSL 基于 CCSv6.x

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。 不幸的是、这对我没有太大帮助... 您是否知道我可以使用哪种 Code Composer 和 Windows 系统组合来处理这个"旧"器件? Windows 10和 CCS v6是否可以正常工作?
    我从 Spectrum Support 下载的 CSL 是否适用于 CCS v6.x?

    遗憾的是、TI 不会为旧器件提供官方支持。
    作为初学者、如果示例不起作用、那么很难上手。
    此致、
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisabeth、

    由于 Mukul 以前曾迭代过、因此强烈建议尽可能使用较新的 C55x 器件。  

    抱歉、您遇到这方面的问题。 让我尝试提供更多信息、让我能够深入了解。

    此处提供了适用于 C5509 http://www.ti.com/tool/sprc133的旧版 TI C55x CSL。 请下载 C55XCSL-SPRC133。

    我能够使用 Windows 7在 CCSv6中构建此软件包中的示例。 我无法肯定 Win 10的结果是什么、但我认为这不会是问题。

    我根据上述软件包构建的示例是 C:\Program Files\C55xxCSL\examples\generic5509\CSL\timer\Timer1\Timer1

    您将需要在 CCS 中使用 Project 下的"Import Legacy CCS v3.3 CCS Projects"。 导航到要导入的.pjt 项目、并将其拉到工作区中。 您需要记住的一点是、为了在没有错误的情况下构建示例、您必须遵循 C:\Program Files\C55xxCSL\doc\Releasenote.htm 下的文档。 这提供了构建所需操作的项目属性的说明、尤其是第3节。 设置编译环境以使用 CSL。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    非常感谢您的测试。 这对我有很大帮助。 我还可以构建 Timer1项目、而不会出现任何错误。

    由于我要将 DSK 5509A 用于音频应用、我需要音频编解码器。 我想构建我在入门套件中包含的 CD ROM 上找到的示例"音调":dsk5509a_v2_examples_tone

    不幸的是、如果没有很多错误、我无法构建它...
    -我是否需要为实时应用安装 DSP/BIOS 5?
    -您是导入代码文件还是导入整个项目?

    如果 TI 也能支持这些示例、我将不胜感激、因为 DSK 5509A 的音频编解码器是我能找到的最好的、也是我决定购买此专用 DSK 的原因。

    提前感谢您的帮助、
    Elisabeth Seitenberger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elisabeth、

    遗憾的是、DSK 5509A 设计为在不再受支持的 CCSv3.3中运行、因此很难调试错误。
    您是否尝试了 Spectrum Digital 网站上的目标内容? c5000.spectrumdigital.com/.../

    我相信他们也有一个"语调"测试。 您必须修复在项目属性中默认指定的一些断开的路径。 您还可以使用.bat 文件来编译工程、而不是使用 CCS。 我没有尝试过这种方法、但可能是一种探索构建这些旧示例的可行途径。 构建时您看到了哪些错误? 是否有您可以发布的日志?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    那么、如果我要使用 CCS v3.3、我应该能够运行这个示例吗?? CCS v3.3只能在 Win XP 系统上工作、对吧?

    是的、我尝试了 Spectrum Digital 网站上的目标内容。 您是说我无法将 CCS 与这些示例结合使用? DSP/BIOS 如何? 我是否还需要安装它?

    谢谢、
    伊丽莎白

    此时我会得到以下日志:


    ****为项目提示音构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
    '生成文件:./tone .c'
    '调用:C5500编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 "-g --include_path="/packages/ti/xdais /Users/Elisabeth/workspace_v6_2/dsk5509a_v2/include --include_path="C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core /ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/Program Files/C55xxCSL/include"--include_path="C:/Users/Elisabeth/workspace_v6_2/dsk5509a_v2/include /ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/std.h --include_path="/C55xxCSL/include"--include"--include_display_pred_tradusion"--include_pred_trad_pred_error="-cn"--proc-board_pred_defendence.come"--probe_display_probe_display_trad_transcality="-cn"-cn_pred.preuse.come.com/support/d_target_target_target=/cn"-cn_probon_probot_probot_target=/cn"---cn_prob

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:7:目标'tone.obj'的配方失败
    "C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/std.h、第86行:致命错误#5:无法打开源文件"std.h"
    1在编译"./tone .c"时检测到致命错误。
    编译已终止。
    gmake:***[tone.obj]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    我终于解决了这个问题。
    我在新项目中复制了.c 文件并修复了一些设置、例如链接库和包含...
    现在、我有一个音调示例、它使用 CCS v6和 Win 10。

    感谢你的帮助、
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elisabeth、

    很高兴您能正常工作。 请通过点击其中一个回复上的"验证答案"按钮来关闭此主题。 谢谢!
    Lali