工具/软件:Code Composer Studio
您好!
DSK5509A 是否在64位系统(Windows 10)上与 CCS v7一起运行。
是否有任何适用于该设置的示例代码?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
DSK5509A 是否在64位系统(Windows 10)上与 CCS v7一起运行。
是否有任何适用于该设置的示例代码?
谢谢你
Elisabeth、
由于 Mukul 以前曾迭代过、因此强烈建议尽可能使用较新的 C55x 器件。
抱歉、您遇到这方面的问题。 让我尝试提供更多信息、让我能够深入了解。
此处提供了适用于 C5509 http://www.ti.com/tool/sprc133的旧版 TI C55x CSL。 请下载 C55XCSL-SPRC133。
我能够使用 Windows 7在 CCSv6中构建此软件包中的示例。 我无法肯定 Win 10的结果是什么、但我认为这不会是问题。
我根据上述软件包构建的示例是 C:\Program Files\C55xxCSL\examples\generic5509\CSL\timer\Timer1\Timer1
您将需要在 CCS 中使用 Project 下的"Import Legacy CCS v3.3 CCS Projects"。 导航到要导入的.pjt 项目、并将其拉到工作区中。 您需要记住的一点是、为了在没有错误的情况下构建示例、您必须遵循 C:\Program Files\C55xxCSL\doc\Releasenote.htm 下的文档。 这提供了构建所需操作的项目属性的说明、尤其是第3节。 设置编译环境以使用 CSL。
Lali