This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:IPNC_RDK 新内核-版本3.9

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582849/linux-ipnc_rdk-new-kernel---version-3-9

Thread 中讨论的其他器件:DM385

工具/软件:Linux

您好!

通过搜索网络、我相信那里有一个新的 IPNC_RDK 版本。

我目前正在使用 v3.8、它有许多错误我已经修复、还有其他一些问题我还需要处理。

如何获取 IPNC_RDK v3.9源? 具体而言、我需要更新的内核驱动程序。

谢谢、

梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请点击此处查看:
    www.ti.com/.../IPNC-RDK-CSK

    这是您想要的吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的-这是完美的。
    正在下载2+GB
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经下载了2.1GB 文件 - IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin -我不知道如何提取它。

    我在 Windows 和 Linux 中都尝试过。

    根据网站"http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127"

    • 安装了以下三个文件:
    • ImageTuningTool_V3.00.01.00.zip
    • IPNC_RDK_InstallGuide.pdf
    • IPNC_RDK_3.9.0.tar.gz

    根据我对 IPNC_RDK 3.5.0和3.8.0的经验、我假设 ImageTuningTool 适用于 Windows、IPNC_RDK_3.9.0.tar.gz 适用于 Linux。

    请帮助!

    谢谢、

    梅希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bin 文件是安装程序。 确保其权限设置为使其可执行、然后从 Linux shell 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -rwxrwxrwx 1规格2246413353 מרץ 21 16:28 IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-64安装.bin*

    所有权限均正常

    root@spectronix32:/home/spec #./IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin
    Bash:./IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-64安装.bin:无法执行二进制文件:执行格式错误
    root@spectronix32:/home/spec

    尺寸为2246413353。
    我应该如何执行它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚开始下载、所以我可以自己尝试一下。  不过、由于下载时间很长、我可能需要一个小时才能回答。

    bin 文件的 md5sum 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@spectronix32:/home/spec # md5sum IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin

    63eb24f7f9d6ed9b474df6b4d81f17dd  IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 md5sum 与我的 mine 匹配、但我可以执行安装程序、只需执行以下操作即可:

    用户@cfasvr2:~ md5sum IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin
    63eb24f7f9d6ed9b474df6b4d81f17dd IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin
    用户@cfasvr2:~$ chmod +x IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin
    用户@cfasvr2:~$./IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin
    ---
    欢迎使用 IPNC_RDK_EVM-3.9.0安装向导。
    
    --------------------------------------------------
    选择目标位置
    
    设置将在以下文件夹中安装 IPNC_RDK_EVM。
    
    要安装到此文件夹、请单击"转发"。 要安装到其他文件夹、
    请单击浏览图标并选择其他文件夹。
    
    目标文件夹[/mnt/data/user/ti/ipnc_rdk-3.9.0: 

    此问题必须与您的 Linux PC 设置相关。  您是否使用 了要求中列出的64位 Ubuntu 14.04或更高版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀! 我在上一个帖子中有一个拼写错误(我已更正)。 我*CAN*执行安装程序,一切正常...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少 CRC 匹配。 我开始了另一个下载、以防...
    您在 Ubuntu 32位还是64位?
    我使用的是32位的 VirtualMachine -这可能是它无法运行的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Ubuntu 16.04 64位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin 安装程序也可以在我的主机上正常执行。 我使用的是 Ubuntu 12.04 64位。

    我具有相同的 md5sum:

    pbotev@MMS-0306:~/DM385$ md5sum IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin
    63eb24f7f9d6ed9b474df6b4d81f17dd IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin

    成功安装后、我有:

    pbotev@MMS-0306:~/DM385/IPNC_RDK-3.9.0$ ls
    ImageTuningTool_V3.00.01.00.zip IPNC_RDK_3.9.0.tar.gz IPNC_RDK_InstallGuide.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考、我们的 Linux SDK 使用 Linaro 工具链、该工具链仅支持64位主机、因此我们也从 SDK /安装程序中减少了32位支持。 必须使用64位 Linux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-在64位 Linux 的新 VMware 中,文件正在提取
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处查看系统要求和简要说明。 有关构建和运行的其他信息是软件包本身中的用户指南的一部分。  

    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127