工具/软件:Linux
您好!
通过搜索网络、我相信那里有一个新的 IPNC_RDK 版本。
我目前正在使用 v3.8、它有许多错误我已经修复、还有其他一些问题我还需要处理。
如何获取 IPNC_RDK v3.9源? 具体而言、我需要更新的内核驱动程序。
谢谢、
梅希
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
通过搜索网络、我相信那里有一个新的 IPNC_RDK 版本。
我目前正在使用 v3.8、它有许多错误我已经修复、还有其他一些问题我还需要处理。
如何获取 IPNC_RDK v3.9源? 具体而言、我需要更新的内核驱动程序。
谢谢、
梅希
现在我已经下载了2.1GB 文件 - IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin -我不知道如何提取它。
我在 Windows 和 Linux 中都尝试过。
根据网站"http://processors.wiki.ti.com/index.php/IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127"
根据我对 IPNC_RDK 3.5.0和3.8.0的经验、我假设 ImageTuningTool 适用于 Windows、IPNC_RDK_3.9.0.tar.gz 适用于 Linux。
请帮助!
谢谢、
梅希
您的 md5sum 与我的 mine 匹配、但我可以执行安装程序、只需执行以下操作即可:
用户@cfasvr2:~ md5sum IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin 63eb24f7f9d6ed9b474df6b4d81f17dd IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin 用户@cfasvr2:~$ chmod +x IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin 用户@cfasvr2:~$./IPNC-RDK-CSK-3.9.0-Linux-x86-Install.bin --- 欢迎使用 IPNC_RDK_EVM-3.9.0安装向导。 -------------------------------------------------- 选择目标位置 设置将在以下文件夹中安装 IPNC_RDK_EVM。 要安装到此文件夹、请单击"转发"。 要安装到其他文件夹、 请单击浏览图标并选择其他文件夹。 目标文件夹[/mnt/data/user/ti/ipnc_rdk-3.9.0:
此问题必须与您的 Linux PC 设置相关。 您是否使用 了要求中列出的64位 Ubuntu 14.04或更高版本?
您可以在此处查看系统要求和简要说明。 有关构建和运行的其他信息是软件包本身中的用户指南的一部分。
processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127