请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
工具/软件:Linux
您好!
我们使用 MPM 在 ARM Linux 上运行我们的 DSP 代码。 数据从 FPGA SRIO 传输到 Keystone2 SRIO。 如果我们选择让 FPGA 将数据发送到 Core0、则"remoteproc/remoteproc0/trace0"为空。 如果我们选择 FPGA 发送数据到 Core1、则此 remoteproc/remoteproc1/trace0"为空。 我们知道数据格式正确、我们还测试了 DSP 到 FPGA SRIO 的通信。 问题在于、当我们从 FPGA 端启动 SRIO 时、该内核的 DSP 跟踪将为空。 为什么会发生这种情况?
此致
Yoyo