This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:缺少 DSP 测试内核跟踪

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585417/linux-evmk2h-dsp-test-core-trace-missing

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

     我们使用 MPM 在 ARM Linux 上运行我们的 DSP 代码。  数据从 FPGA SRIO 传输到 Keystone2 SRIO。  如果我们选择让 FPGA 将数据发送到 Core0、则"remoteproc/remoteproc0/trace0"为空。  如果我们选择 FPGA 发送数据到 Core1、则此 remoteproc/remoteproc1/trace0"为空。  我们知道数据格式正确、我们还测试了 DSP 到 FPGA SRIO 的通信。  问题在于、当我们从 FPGA 端启动 SRIO 时、该内核的 DSP 跟踪将为空。  为什么会发生这种情况?

       此致

       Yoyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是哪个 SDK 版本?

    此外、在运行代码时、您是否在调试控制台上获得任何错误代码? 您可以共享吗?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我们使用的是 MCSDK3.1.4.7。

       我们解决了该问题。  我们发现存在内存溢出会导致测试内核 跟踪丢失。

      此致

      Yoyo