This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:USB 主机实现问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574169/tms320dm365-usb-host-implementation-issue

器件型号:TMS320DM365

尊敬的香榭丽舍

我的客户希望仅将 USB 端口用作主机模式、并且他们使用数据表中提到的1.5K 欧姆电阻下拉 USB_ID 引脚(M1)。

但是、他们发现自己的电路板有时被识别为器件模式、尽管他们将 USB_ID 引脚(M1)下拉。

您能不能猜到为什么在某个时候发生了此器件模式检测?

您认为这可能是由它们在 VBUS 上的电荷泵设计引起的吗?

我发现电荷泵应用于在 e2e 以下的 VBUS 上提供5V 电压。

他们还应该做什么来确保 DM365上的 USB 主机模式?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知我的团队研究此问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    是否有任何更新?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung、

    在主机模式下、需要确保满足以下两个条件:

    电路板提供5V Vbus

    2.注意 ID 引脚(通过正确的 micro A 型连接侧)或如上所述下拉。

    他们如何说 USB 控制器仍处于设备模式?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    是的。 我已经检查了所有这些、他们确认5V VBUS 没有问题、ID 引脚在1.5k 欧姆下拉。

    当问题发生时、他们发现 Devctl 状态寄存器的值将为'0x98'。

    1)    内核:2.6.18_DMVA

    2)    DVSDK 2.10.01.18

    我在下面附上了他们的登录信息、他们发现第266行中有问题、并找到了如下所示的'devctl 98'。

    e2e.ti.com/.../170209.log

    是否有任何其他方法强制为 USB 器件模式?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung、

    看来东道国谈判协议正在发生。 连接的 USB 设备是什么? 看起来像 Broadcom WiFi 软件狗、奇怪的是、它是为 HNP 而来的、原因不明确。

    也就是说、根据 OTG 协议、主机和设备的角色可以通过该主机协商协议(HNP)来改变。 我建议他们在内核配置中禁用 OTG 部分(CONFIG_USB_OTG)、并且只有 USB 主机部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung、

    他们是否能够取得进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    客户在重建内核时遇到问题、我们正在为其提供支持。

    感谢您的支持!

    谢谢、此致、
    SI