This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:keysscan 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576840/tms320dm365-question-on-keyscan

器件型号:TMS320DM365

您好!

DM36x 支持4x4或5x3 keyscan。 我的客户只需要3x3键盘、他想知道他是否可以将两个 keyscan 引脚(keyA3/keyB3)配置 到 GPIO、以及这是否会影响 keyscan 功能。

 我认为引脚复用设置后 GPIO 运行没有问题。 但我不确定 keyscan 引脚何时配置为 GPIO、连接到内部 keysscan 模块中这两个 keysscan 引脚的路径的状态是什么。 它是否会保持固定状态、或者它会因实际引脚而变化?

您是否可以帮助检查 KeyA3/KeyB3引脚何时配置为 GPIO、当它们切换为高电平或低电平时、它会影响 keyscan 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将引脚配置为 GPIO、则不会影响键盘功能。  您必须确保 MUX 设置正确、并且 Keyscan 模块不应使用用作 GPIO 的引脚。

    请注意、用于键盘模块的 GIO 不支持中断、在设计应用和电路板之前需要注意中断。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd