请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM365 您好!
DM36x 支持4x4或5x3 keyscan。 我的客户只需要3x3键盘、他想知道他是否可以将两个 keyscan 引脚(keyA3/keyB3)配置 到 GPIO、以及这是否会影响 keyscan 功能。
我认为引脚复用设置后 GPIO 运行没有问题。 但我不确定 keyscan 引脚何时配置为 GPIO、连接到内部 keysscan 模块中这两个 keysscan 引脚的路径的状态是什么。 它是否会保持固定状态、或者它会因实际引脚而变化?
您是否可以帮助检查 KeyA3/KeyB3引脚何时配置为 GPIO、当它们切换为高电平或低电平时、它会影响 keyscan 功能?