This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368支持自动增益控制和白平衡

Guru**** 2610415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572386/tms320dm368-automatic-gain-control-and-white-balance-support-in-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们正在开发采用 DM368达芬奇视频处理器和使用的传感器 AR0330的摄像机。 使用的软件平台是 IPNC_RDK_5.1。 我需要添加白平衡配置文件(如室外、室内、手动、自然光、暖光、 白炽灯、荧光灯等)。 这是可以通过我们的设置实现的吗? 如果可能、我们如何添加不同的白平衡配置文件? 此外、如何在同一设置中实现 AGC 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看该版本随附的"Application_DesignGuide_IPNC_DM36x.pdf"?

    这将有助于您了解可以对框架进行的更改。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们通过更改用于 RGB 增益的 IPIPE 寄存器来添加白平衡支持、并使其正常工作。 但是、不会进行手动增益控制、对于增益控制、我们已经对更新 dgain (在 ISIF 寄存器中)进行了更改。  对于 BLC (背光补偿)、我们还将更新同一 ISIF 寄存器中的 dgain。 这就是为什么 BLC 和增益控制不能正常工作的原因。 您对此有什么建议吗?

    我们将选中"Application_DesignGuide_IPNC_DM36x.pdf"以获得进一步的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决?

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd