请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好!
我们正在开发采用 DM368达芬奇视频处理器和使用的传感器 AR0330的摄像机。 使用的软件平台是 IPNC_RDK_5.1。 我需要添加白平衡配置文件(如室外、室内、手动、自然光、暖光、 白炽灯、荧光灯等)。 这是可以通过我们的设置实现的吗? 如果可能、我们如何添加不同的白平衡配置文件? 此外、如何在同一设置中实现 AGC 支持。