This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 IBIS-AMI 错误

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577155/tms320c6678-c6678-ibis-ami-error

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

我的客户尝试将 C6678 SGMII IBIS-AMI 模型加载到 HyperLynx 时遇到以下错误。
那么、您能告诉我问题是什么吗?

 ///错误按摩//

   FEWizard

   无法加载 Tx IBIS-AMI 模型:

   libdraco_40nm_TX.dll

   指定的 DLL 取决于其他一些 DLL。
   找不到其他 DLL。

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知硬件专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-Breeze、

    您是否在使用 www.ti.com/lit/an/sprabw3/sprabw3.pdf 上的用户指南中的说明?  这适用于 C6678的 PCIe 和 SGMII。

    其次、您是否在32位 Windows 计算机上运行此软件?  您是否能够运行其他 IBIS-AMI 仿真?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉我的回答很晚。
    客户解决了该错误、因为安装了 MATLAB 编译器运行时。

    感谢您的支持。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-Breeze、

    感谢您的后续帖子。  我相信这将是对其他用户有用的信息。  很高兴您在这里使其正常工作。

    Tom